This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好。
我使用的是 MSP430FR4133开发套件。
有人能告诉我如何提高 GIO 引脚的高电平输出电压? 根据数据表、输出电压为2V。 我可以将其增加到至少3.3V 吗?
谢谢你。
[报价用户="Vlad balu"]我将该引脚设置为输出高电平、并使用万用表测量该引脚、结果为2V。
此时的电源电压 Vcc 是多少?
您是否了解 Vcc、VOH 和 IOH 之间的关系?
谢谢你。 这就是问题所在。
我没有插入 PM5CTL0 &=~LOCKLPM5。 现在、它的输出端具有3.3V 电压。
再次感谢你。