This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:CAN#39;t 设置看门狗超时

Guru**** 2568905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/604320/rtos-msp432p401r-can-t-set-watchdog-timeout

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

从看门狗示例开始、我尝试设置超时。 但调用 Watchdog_convertMsToTicks()(return 0)和 Watchdog_setReload (return -3)都返回到 MSP432不支持的状态。

那么、如何更改看门狗超时?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我来试试、我会再来的。 顺便说一下、您使用的是 SDK 的哪个版本??

    谢谢、

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 SDK 版本1.30.00.40、但刚刚检查并看到有一个新版本。 我已注册更新、但从未收到电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、MSP432不支持这些 API。

    /*
    === 看门狗 MSP432_setReload ===
    //
    int_fast16_t WatchdogMSP432_setReload (Watchdog_Handle handle、uint32_t value)
    {
    MSP432不支持/*
    DebugP_assert (false);
    返回(Watchdog_STATUS_UNSUPPORTED);
    }
    
    /*
    === WatchdogMSP432_convertMsToTicks ===
    /uint32_t
    WatchdogMSP432_convertMsToTicks (uint32_t milliseconds)
    {
    MSP432不支持/*
    返回(0);
    } 

    希望它们能在不久的将来得到实施。

     此致、

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于无法设置、默认超时时间是多少?

    假设我有一个每5秒执行一次的循环、该循环可能会因任何原因而卡住。 我想设置一个10秒的看门狗计时器。 我该如何实现这一点、或者现在不可能实现这一点?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、这是可能的、有几种方法可以实现这一点。

    将 看门狗 MSP432HWAttrs 中的时钟分频器从 WDT_A_CLOCKDIVIDER_8192K 更改为 WDT_A_CLOCKDIVIDER_128M 的最简单方法。

    const WatchdogMSP432_HWAttrs
    WatchdogMSP432HWAttrs[MSP_EXP432P401R_WATCHDOGCOUNT]={
    {
    baseAddr = WDT_A_base、
    .intNum = INT_WDT_A、
    .intPriority =(~0)、
    时钟源= WDT_A_CLOCKSOURCE_SMCLK、
    时钟分频器= WDT_A_CLOCKDIVIDER_128M
    }
    }; 

    这将提供~11秒的计时器、请参阅下表。

    另一种方法是更改时钟源速度(例如从12MHz 到6MHz)或将时钟源从 SMCLK 更改为 ACLK。

     希望这对您有所帮助。

       David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好、这是可行的。

    谢谢。