主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSP-FET、 MSP-FET430UIF
工具/软件:TI-RTOS
你好,
我想使用 UniFlash 擦除 MSP430FR6972。 我发现 UniFlash 无法连接到 MSP430FR6972。 原因是什么? 详细 步骤如下:
首先, 该器件通过 JTAG 连接到计算机。 uniflash 是独立的桌面版本。 双击进入 Uniflash 并选择设备。
然后,它将提供3个可用的连接,应该选择哪一个? 我发现这些重用是相同的,无论我选择哪一个! 例如。 我选择 TI MSP 430 USB2并 点击“开始”按钮。
稍后,我单击 “Setting & Utilities, chooes" Erese main and memory only” (设置和实用程序,仅限内存),然后单击“Mass Erase”(整体擦除)按钮。 控制台没有任何信息。
我尝试单击顶部的“更多信息”,它也不显示任何 内容。
此外,我尝试以 Ereas the MSP_EXP430FR6989 LaunchPad 为目的,这种现象是相同的。
那么,如何解决这个问题呢?
此致
Jent