This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430FR6972:Uniflash 擦除存储器问题

Guru**** 2387880 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6972, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/625469/rtos-msp430fr6972-uniflash-erase-memory-issue

器件型号:MSP430FR6972
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FETMSP-FET430UIF

工具/软件:TI-RTOS

你好,

 我想使用 UniFlash 擦除 MSP430FR6972。 我发现 UniFlash 无法连接到 MSP430FR6972。 原因是什么? 详细 步骤如下:

首先, 该器件通过 JTAG 连接到计算机。 uniflash 是独立的桌面版本。  双击进入 Uniflash 并选择设备。

然后,它将提供3个可用的连接,应该选择哪一个?  我发现这些重用是相同的,无论我选择哪一个!  例如。 我选择 TI MSP 430 USB2并 点击“开始”按钮。

稍后,我单击 “Setting & Utilities, chooes" Erese main and memory only” (设置和实用程序,仅限内存),然后单击“Mass Erase”(整体擦除)按钮。  控制台没有任何信息。

 我尝试单击顶部的“更多信息”,它也不显示任何 内容。

此外,我尝试以 Ereas the MSP_EXP430FR6989 LaunchPad 为目的,这种现象是相同的。

那么,如何解决这个问题呢?

此致

Jent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jent、

    很抱歉、您在使用 UniFlash 软件时遇到问题。 您在上面描述的步骤应该会导致正确的操作、这意味着某些类型的驱动程序或软件版本必须丢失或过时。 请尝试更新或完全卸载并重新安装您的 UniFlash 程序。 另一个要做的步骤是尝试使用 CCS 对器件进行编程、并确保能够成功对基本的"闪烁"程序进行编程。 您使用什么编程硬件通过 JTAG 将器件连接到 PC? 您是否正在使用 MSP-FET 闪存仿真工具?

    此致、

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matt,
    我喜欢这个问题。 我使用 MSP-FET430UIF 仿真工具。 我将 UniFlash 安装到另一台计算机上,发现它工作正常。

    此致、
    Jent