This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432睡眠模式功耗

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/624299/msp432p401r-msp432-sleep-mode-power-consumpation

器件型号:MSP432P401R

你好、冠军、

我的客户在 MSP432 Launchpad 中测试了功耗、他使用了以下演示代码、但当 MSP432进入睡眠模式时、电流仍然为57ma、工作模式为67ma、因此您知道这是正确的、或者有其他方法使其更低。

BR

Joe

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!
    您能否重新发布代码或参考其中一个低功耗示例?

    dev.ti.com/.../

    执行电源测量时,请确保调试器与 Launchpad 断开连接(e2e.ti.com/.../2263388 )。  此外、67mA 电流很高。 IO 是否可能损坏。 一个简单的检查是将所有 IO 置于输出低电平状态并验证所有引脚是否为低电平。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我会让客户进行检查。 但是、对于该示例、您的测试结果是什么?

    "powerSLEEP_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs"示例名称。

    BR
    Joe
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

     很可能是 GPIO 配置不正确。 您使用的是哪个版本的 MSP432 SDK?

    使用 simplelink_msp432_sdk_1_40_00_28中的电源睡眠示例、 按下 SW1后测量的电流小于1uA。 SW1将关闭Board_GPIO_LED1、器件将进入深度睡眠模式。

     如果需要、您可以向我发送 powerdeepleep_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs.out、我将在我的一侧运行它。

     此致、

        David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如何测量电流? 添加一个电阻器来测试电压? 因为我想确认我的测量方法是正确的。

    谢谢!

    BR

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

     您可以在 3V3端子之间连接一个电流表。 请查看下图。

    我的测量值为1.8uA。 另一种实现 方法是使用 Energytrace。 测量结果非常接近电流表(2.2uA)

    希望这对您有所帮助。

     David