你好、冠军、
我的客户在 MSP432 Launchpad 中测试了功耗、他使用了以下演示代码、但当 MSP432进入睡眠模式时、电流仍然为57ma、工作模式为67ma、因此您知道这是正确的、或者有其他方法使其更低。
BR
Joe
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、冠军、
我的客户在 MSP432 Launchpad 中测试了功耗、他使用了以下演示代码、但当 MSP432进入睡眠模式时、电流仍然为57ma、工作模式为67ma、因此您知道这是正确的、或者有其他方法使其更低。
BR
Joe
谢谢!
Joe、您好!
您能否重新发布代码或参考其中一个低功耗示例?
dev.ti.com/.../
执行电源测量时,请确保调试器与 Launchpad 断开连接(e2e.ti.com/.../2263388 )。 此外、67mA 电流很高。 IO 是否可能损坏。 一个简单的检查是将所有 IO 置于输出低电平状态并验证所有引脚是否为低电平。
Chris
Joe、您好!
很可能是 GPIO 配置不正确。 您使用的是哪个版本的 MSP432 SDK?
使用 simplelink_msp432_sdk_1_40_00_28中的电源睡眠示例、 按下 SW1后测量的电流小于1uA。 SW1将关闭Board_GPIO_LED1、器件将进入深度睡眠模式。
如果需要、您可以向我发送 powerdeepleep_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs.out、我将在我的一侧运行它。
此致、
David