Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP-FET
您好!
我为 MSP432P401R 制作了定制开发板。 我将使用 MSP-FET 对其进行编程。 我在下面提供了原理图的屏幕截图。
昨天晚上、我的家庭桌面上运行了 Windows 10和 CCS 7.2、运行良好。 然后、当我今天使用运行 Mac OS Sierra (也是最新版本的 CCS)的笔记本电脑时、它就不再工作了。 现在、当我进行相同的设置时、我在两台计算机上都收到"Error connecting to the target:Unknown Device"(连接到目标:未知设备时出错)错误。
我可以通过某种方式弄乱芯片吗?