This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:连接到目标时出错:未知器件(定制板、CCS 7.2、Windows 10 + Mac OS Sierra)

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/612769/msp432p401r-error-connecting-to-the-target-unknown-device-custom-board-ccs-7-2-windows-10-mac-os-sierra

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件: MSP-FET

您好!  

我为 MSP432P401R 制作了定制开发板。 我将使用 MSP-FET 对其进行编程。 我在下面提供了原理图的屏幕截图。  

昨天晚上、我的家庭桌面上运行了 Windows 10和 CCS 7.2、运行良好。 然后、当我今天使用运行 Mac OS Sierra (也是最新版本的 CCS)的笔记本电脑时、它就不再工作了。 现在、当我进行相同的设置时、我在两台计算机上都收到"Error connecting to the target:Unknown Device"(连接到目标:未知设备时出错)错误。

我可以通过某种方式弄乱芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WES、

      我需要调查 Mac 的任何已知问题。  查看原理图、我无法判断您的 Vcore 上是否有电容器。

    您能否执行出厂复位以查看是否可以恢复设备?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    感谢您的回答。 您是对的、我在 Vcore 上没有电容器。 这会是怎么回事?

    我无法完成恢复出厂设置。 我右键单击"MSP432P401R.ccxml"、然后选择"Launch Selected Configuration"、 最后右键单击"TI MSP430 USB1_0/Cortex_M4_0"、然后选择"Show All Cores"。 之后、不会显示其他内核。 然后、当我尝试"连接到目标"(请参阅下图)时、我会遇到与原始帖子相同的错误。 MSP-FET 器件的过程是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它说"推荐"、但我认为组件是必需的、并且这些值是推荐的。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有人想知道为什么两天前它会起作用?

    此外、我是否可以为 Vcc 引脚使用电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要进行双检查、但电容有助于调节内核电压。 但是、封装和 PCB 之间存在固有电容(假设连接)、因为内核电压未正确调节、因此器件在超出规格的情况下工作了一段时间。 它可能已损坏。

    我会再次检查、但最好知道您是否可以通过添加 Vcore 电容器来恢复它。

    谢谢、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试在 Vcore 和 GND 之间连接一个1uF 电容器、但遇到了同样的问题。

    当我探测 Vcore (无电容器)时、我将获得恒定2.79V、而 DVCC 为~3.24V。 我将以3.3V 的电压为电路板供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有其他要比较的器件?  我建议使用新器件并对 Vcore 施加100nF 电压、然后进行测量。  请注意、这用于 LDO 操作。  如果您尝试使用直流/直流以在较高频率下获得更高的效率、请使用直流/直流转换器配置的建议值。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前唯一拥有的其他器件是 MSP432 Launchpad (修订版1.0)。 我将其插入、当我通过 C10电容器的正极端子测量 Vcore 时(请参阅下面的 Launchpad 原理图)、我将获得大约1.7V 的电压、这似乎仍然高于您提供的表中的值范围。 然而、这仍然比我电路板上测量的 Vcore I 略低(几乎高1.1V)。  

    那么、我应该假设我的芯片是土司吗? 另一件值得注意的事情:当我的芯片工作时、我尝试将 DCO 更改为48MHz。 如果我没有更改 VCORE 模式、这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WES、

    如果根本原因是时钟设置正在检查调试器目标配置、您可以尝试执行的操作。 只需双击 CCS 项目文件夹中的 CCXML 文件即可。
    在目标配置顶层、您可以尝试将 JTAG TCLK 频率更改为非常低的值、例如10KHz、并尝试进行连接(确保使用 SWD 模式进行连接)。 如果可以、您应该能够执行出厂复位。 希望这会有所帮助。

    此致、
    Thorsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MSP-FET、我在顶层没有该选项。 在低级"CPU 属性"中、我可以将 JTAG/SWD 的速度调整为快速、正常或慢速。 但是、这三种配置都不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    WES、
    如果将 DCO 增加到24MHz 以上、则需要将 Vcore 设置更改为1级、并将闪存等待状态增加到1。

    e2e.ti.com/.../2191031

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、如果您有一个较新的红色 Launchpad、则可以断开跳线桥并使用10引脚电缆将板载 XDS110连接到目标 JTAG。 则该选项应该可用。