请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-CAPT-FR2633
大家好、
我的客户开发了一款采用我们迷人技术的触控键盘...
他询问(如果是、如何)是否可以同时检测多个按键(或者是否有一个显性按键)...
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:MSP-CAPT-FR2633
大家好、
我的客户开发了一款采用我们迷人技术的触控键盘...
他询问(如果是、如何)是否可以同时检测多个按键(或者是否有一个显性按键)...
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
Vincenzo、您好!
感谢您的发帖。 如果其应用需要检测多种触控、则需要确保电极矩阵使用互模式、而不是自电容模式(有关 更多详细信息、请参阅 CapTIvate 技术指南>电容式传感基础知识>真矩阵功能部分)。
首先、我强烈建议他们通读整个 CapTIvate 技术指南、以更好地了解 CapTIvate 的工作原理。 完成此操作后、他们将会看到 CapTIvate 技术指南> MSP-CAPTIF2633开发套件>传感器面板演示> CapTIvate-metal 演示>基本按钮触摸 部分、其中介绍了如何检测多个按键。
此致、
James
MSP 客户应用
尊敬的 James:
我们生产了多个键盘(4x4触控按钮)、但希望对按钮触控以及接近度具有更高的敏感度。 我们试图使两者更加敏感、但面临一些挑战:
同样、键盘为4x4 (16个按钮)、我已将项目离线发送给您。 非常感谢您的参与。
KR、
Vincenzo