This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-CAPT-FR2633:CapTIvate 触控键盘响应

Guru**** 2608425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/650052/msp-capt-fr2633-captivate-touch-keyboard-response

器件型号:MSP-CAPT-FR2633

大家好、

我的客户开发了一款采用我们迷人技术的触控键盘...

他询问(如果是、如何)是否可以同时检测多个按键(或者是否有一个显性按键)...

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincenzo、您好!

    感谢您的发帖。 如果其应用需要检测多种触控、则需要确保电极矩阵使用互模式、而不是自电容模式(有关  更多详细信息、请参阅 CapTIvate 技术指南>电容式传感基础知识>真矩阵功能部分)。

    首先、我强烈建议他们通读整个 CapTIvate 技术指南、以更好地了解 CapTIvate 的工作原理。 完成此操作后、他们将会看到 CapTIvate 技术指南> MSP-CAPTIF2633开发套件>传感器面板演示> CapTIvate-metal 演示>基本按钮触摸 部分、其中介绍了如何检测多个按键。

    此致、

    James

    MSP 客户应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们生产了多个键盘(4x4触控按钮)、但希望对按钮触控以及接近度具有更高的敏感度。 我们试图使两者更加敏感、但面临一些挑战:

    1. 当尝试更改按钮参数并使其更加敏感时、我们会按照建议增加转换计数、但按钮会停止工作! 接近也会发生同样的情况。 接下来、我们对转换计数、增益和分频器进行了实验。 每次检测到接近时、LED (也在我们的演示项目中)都会亮起。 此 LED 永远不会亮起、按钮已死。
    2. 关于接近、我们尝试增加接近度。 现在、当我们触摸玻璃(系统处于睡眠模式)时、有时它会立即唤醒、其他时间需要1-2秒、其他时间需要5秒! 最频繁的响应是快速的、但并非总是如此。 此外、它还会在许多米内自动唤醒、周围没有人。 最后、当它唤醒时、再次进入睡眠模式需要花费大量时间、我们看到接近 LED 在睡眠前长时间亮起、但周围没有人。
    3. 问题:按钮(BTN00)的参数会影响接近(PRX00)? 反之亦然?


    同样、键盘为4x4 (16个按钮)、我已将项目离线发送给您。 非常感谢您的参与。


    KR、


    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、您好!

    感谢您的发帖。 Jace 已通知我、他将直接与您合作解决这些问题。 因此、我将继续并关闭该线程。

    此致、

    James

    MSP 客户应用