This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:仅以限频率值使用内核电压。

Guru**** 2596195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/646611/ccs-msp430f5528-use-of-the-core-voltage-just-at-the-limit-frequensy-value

器件型号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

先生们!

很抱歉打扰你。 我使用的是具有8MHz 石英的 MSP430F5528。 频率刚好处于内核功率增加的限制。 我的软启动时间很短。 使用0内核电压电平是否可靠、或者我必须使用1级电平?

此致

John Korsh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体频率与此无关;只有当 MCLK 高于8MHz 时、才需要增加 Vcore。 (请注意、USB 要求 PMMCOREV = 2或3。)

    无论如何、对于 PMMCOREV = 0、8MHz 是允许的最大值。 您不需要增加它(如果您增加它、则不必等待)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    根据数据表、内核电压电平0的最大频率为8.0MHz。 因此您无需使用内核电压电平1。

    请参阅 MSP430F5528 数据表

    此致、

    冬季