请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5528 工具/软件:Code Composer Studio
先生们!
很抱歉打扰你。 我使用的是具有8MHz 石英的 MSP430F5528。 频率刚好处于内核功率增加的限制。 我的软启动时间很短。 使用0内核电压电平是否可靠、或者我必须使用1级电平?
此致
John Korsh。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
先生们!
很抱歉打扰你。 我使用的是具有8MHz 石英的 MSP430F5528。 频率刚好处于内核功率增加的限制。 我的软启动时间很短。 使用0内核电压电平是否可靠、或者我必须使用1级电平?
此致
John Korsh。
尊敬的 John:
根据数据表、内核电压电平0的最大频率为8.0MHz。 因此您无需使用内核电压电平1。
请参阅 MSP430F5528 数据表。
此致、
冬季