尊敬的 Ryan、
我在使用新 BOOSTXL-BATPAKMKII 时遇到同样的问题。 几周前、我购买了一款全新的产品。 我用了它、当我尝试充电时、也发生了同样的事情。
我让它充电一整夜、当我检查电池输出时、它似乎已充电。 然后我将其连接到 MSPF5529LP、但它只是变为零。 然后、我从 MSPF5529LP 中移除 BATPAKMKII 并尝试为其充电。 充电激活 LED 持续亮起几分钟、然后熄灭。 我测量了电压输出、电压输出为3.32V。我将其连接到 MSPF55529LP、工作了几分钟、然后 BATPAKMKII 的输出变为0。 现在、它也在做同样的事情、当我连接 USB 时、充电活动 LED 闪烁一次、然后保持关闭状态、同时电池的输出为0。
请帮我解决问题、因为我对持续支付25美元的设备费用有点无聊。
顺便说一下、我在过去的几个月里一直将 MSPF5529LP 与另一个 BATPAKMKII 搭配使用、它仍然运行良好。
Murat