This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:充电和放电问题

Guru**** 2582935 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684440/boostxl-batpakmkii-charging-and-discharging-problem

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII

尊敬的 Ryan、

我在使用新 BOOSTXL-BATPAKMKII 时遇到同样的问题。 几周前、我购买了一款全新的产品。 我用了它、当我尝试充电时、也发生了同样的事情。

我让它充电一整夜、当我检查电池输出时、它似乎已充电。 然后我将其连接到 MSPF5529LP、但它只是变为零。 然后、我从 MSPF5529LP 中移除 BATPAKMKII 并尝试为其充电。 充电激活 LED 持续亮起几分钟、然后熄灭。 我测量了电压输出、电压输出为3.32V。我将其连接到 MSPF55529LP、工作了几分钟、然后 BATPAKMKII 的输出变为0。 现在、它也在做同样的事情、当我连接 USB 时、充电活动 LED 闪烁一次、然后保持关闭状态、同时电池的输出为0。

请帮我解决问题、因为我对持续支付25美元的设备费用有点无聊。

顺便说一下、我在过去的几个月里一直将 MSPF5529LP 与另一个 BATPAKMKII 搭配使用、它仍然运行良好。  

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    您所参考的帖子是 :e2e.ti.com/.../2386796

    我相信这是您的帖子、但我们当时没有收到您的回复。 该问题是否在另一个电路板上得到了解决?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murat、

    我正在我们的电池充电器团队中查看他们是否可以对此提供一些见解。 希望我们能尽快回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该帖子。

    不是没有解决。 我把它扔掉了、得到了一个新的。 这个仍然可以正常工作。

    但是、我需要一个备用电池、并得到另一个 BATPAKMKII、但它未充电。

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    因此、我有一个问题、即 Booster Pack 与 Launchpad 板隔离时是否指示正在充电。 在 Booster Pack 上施加输入时、您能验证这一点吗?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    我遇到过您的问题。 launchpad 团队表示示例程序存在问题、将在下一个 SDK 版本中修复。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我始终将 Booster Pack 与 MSP Launchpad 板隔离、然后进行充电。 我有三个 BATPAKMKII、但其中两个出现了这个问题、这很有趣。 顺便说一下、我购买了另一个3.7V 商用电池、并尝试通过 Booster Pack 为其充电、但结果是相同的。 这就是我认为器件存在问题的原因。

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kel:

    很高兴听到这个消息、但在我的设计中、BATPAKMKII 只是一个电池。 我没有关于 Booster Pack 的单行代码。

    但希望它也能解决我的问题。

    谢谢、

    m
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    请参阅下面的这篇文章。

    e2e.ti.com/.../2426579

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murat、

    您说过:"我始终将 Booster Pack 与 MSP Launchpad 板隔离、然后再充电"。

    因此、当您尝试使用所连接的 LaunchPad 进行充电时、问题就会出现、对吧?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是 在任何情况下都不对其收费。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢:)

    不幸的是、我有2块坏的1块工作板、这让我非常沮丧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    因此、如果 Booster Pack 未充电、我想检查一些事项。

    仅在连接电池(无 uUSB 充电电缆)的情况下、您在连接器接头 J1的3V3和5V 引脚上测量的电压是多少?

    我相信您已经做到了这一点。 但为了确保开关 S1翻转为"充电"、对吧?

    当电池从"BATT"连接器断开、并且 uUSB 连接的电源连接到 uUSB 母连接器"USB 充电输入"时、请测量 BATT 连接器的"-"和"+"上的电压。 此处首选示波器示波器捕获。 SW 也必须设置为充电。

    此致、
    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、这里是您要求的测量值(我也添加了断开连接的测量值)。

    当 USB 断开连接、电池连接且 S1连接时、这是 J1的3.3V 输出

    当 USB 断开、电池连接且 S1打开连接时、这是 J1的5V 输出:

    当 USB 断开连接、电池连接且 S1导通时、这是 J1的3.3V 输出:

    当 USB 断开、电池连接且 S1导通时、这是 J1的5V 输出:

    这是电池断开连接、USB 连接且 S1断开时在 BATT +和-之间测得的电压:

    这是电池断开连接、USB 连接且 S1打开连接时、在 BATT +和-之间测量的电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    电池在最后一次示波器捕获后看起来完全耗尽。

    为了进行全面披露、对于上次示波器捕获、我正在寻找一个代表充电器固有电池检测算法的方波。  

    进一步检查原理图并根据您提供的数据、您能为我再测量几个点吗?

    请测量 TP6 (LDO)和 R9的直流电压(NTC 监控器、PCB 丝印上面有白色圆圈的监控器)。

    我怀疑充电器超出充电的有效温度窗口。 为该设计选择的电阻器在考虑容差的情况下、可以将充电器推入该范围。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    以下是测量值:

    无论是否连接电池、TP6为4、87V、R9为2.92V、S1处于连接或断开状态(我尝试了电池和 S1的所有组合)。

    无论 S1位置如何、当 USB 断开连接且电池连接时、TP6为0V、R9为0.006V。  

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是 Murat、

    这在某种程度上证实了我的怀疑。

    我们可以尝试两种方法:

    1) 1)在 R9处、请施加2.0-2.5V 的电压。 我正在尝试强制充电器进入有效的电池温度窗口。

    2) 2)或者、如果很难在该处施加电压、请尝试在 R9上添加一个穿孔10kOhm 电阻器(需要焊接)。 您可以将中间的引脚保持断开状态。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    我焊接了一个10k 电阻器,现在充电活动 LED 亮起:)我将在星期一通知您电池的性能。

    m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美的穆拉特

    请告诉我!  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢:)

    星期五我的两个电池都是空的、我给它们充电了。 我刚刚检查过、没有10kOhm 的电池充电至3.8V、具有10kOhm 的电池充电至4.2V。是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、  

    这种行为可能有多种原因、这可能与使用10k 或更不直接相关。 我将隔离两个不同的条件:

    1) 1)关于使用10k 或非10k:

    一种可能的情况是、如果没有10k、则会产生非常高的%TS 电压、这意味着在充电周期的不同条件或点、没有10k 的充电器可能会由于温度故障而转变为"待处理充电"模式。 我想在此清楚地指出、温度故障仅基于充电器的 TS 引脚检查该引脚读取的 LDO 引脚电压的百分比。 我将此随机点与开关和 LDO 调节以及 TS 引脚电阻分压器网络上的未知容差进行了比较。

    2) 2) 10公里以外的其他原因:

    电池不是一样的。 这意味着杂质、老化、充电速率等会影响电池在充电周期中的表现以及电池在充电后的表现。 比较常见的情况之一是使用较旧的、更多的充电/放电循环电池或具有显著内部阻抗的电池。 电池中的高内部阻抗会触发充电器中的早期"终止"状态。 换句话说、当电池达到浮动/截止电压时、电池看起来已充满电、但实际上并未充满电。 一旦充电器停止将电流泵入电池、所有锂离子电池都会放松、如果内部 ESR 较高、这种放松会导致电池电压下降、进而可能会很大。

    检查性能是否基于电池的一种方法是对两个电池完全放电、然后交换您放置它们的充电器、查看结果是否相同、或者它是否随电池移动。

    我在这里的最后一点意见是、这对电池没有任何损害。 它不会充满电。 在过压、欠压以及各种高温和低温状态下、电池会受到微损害。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    我假设您在这里阅读了我的共享帖子链接。 因此、我想向您确认 BOOSTXL-BATPAKMKII 在正常使用时是否可靠。 因为、我尝试使用无线移动电源项目、但在大多数情况下、它不能为电池充电、因此它不可靠。

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、kel、

    我认为电路板是可靠的。 以下是一个警告:

    在最初设计电路板时、"NTC"通孔保持未组装状态。

    我想这样做是为了让客户使用连接到电池的外部热敏电阻来测试充电器提供的基于温度的充电悬架。 但是、不使用该电阻器的客户可能需要在此处放置一个10kOhm 电阻器、以实现正常运行。

    此外、Booster Pack 之间的差异可能是由于电路板上的这两个 TS 引脚电阻器的变化所致。 它们可能为1%、甚至可耐受5%、这意味着某些电路板在温度故障下会比其他电路板(不含10k)进一步推动充电器。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

       我确认了在 R9上放置一个10k Ω 电阻器可确保充电。 我看到充电活动 LED 持续亮起。 然后才会短暂导通。 但是、slau618.pdf 中未提及在 R9上放置10k Ω 电阻器。 正如您所说的、这些 TS 引脚电阻器可能存在变化、这意味着电路板存在问题。

       请将这些解决方案告知 launchpad 团队。 对这一问题张贴一个固定的帖子也是一个好主意。

        -请参阅此帖子中的 Joel 解决方案。

    -kel