请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: MSP430F5529
MSP-EXP430F5529
MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试从 CCSv8中的 Resource Explorer 中为 MSP-EXPF5529LP Launchpad 构建 uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 示例。
Task_Params_init (&taskParams); taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE; taskParams.stack =_task0Stack; Task_con构(&task0Struct,(Task_FuncPtr) consoleFxn、&taskParams、NULL); /*打开用户 LED */ GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
在成功初始化电路板上的 LED0后、该部件指示应点亮。 但不会发生这种情况。 此外、当我通过串行终端连接到反向通道 UART 时、不会运行控制台。
我要做的是打开示例项目并生成并刷写它。 我尝试调试,但我在 main()函数中设置的断点从未命中。 我不确定我的操作是否正确、因为我在 RTOS 调试方面没有太多经验。
我出了什么问题?
提前感谢..