This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我正在尝试从 CCSv8中的 Resource Explorer 中为 MSP-EXPF5529LP Launchpad 构建 uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 示例。
Task_Params_init (&taskParams); taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE; taskParams.stack =_task0Stack; Task_con构(&task0Struct,(Task_FuncPtr) consoleFxn、&taskParams、NULL); /*打开用户 LED */ GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON);
在成功初始化电路板上的 LED0后、该部件指示应点亮。 但不会发生这种情况。 此外、当我通过串行终端连接到反向通道 UART 时、不会运行控制台。
我要做的是打开示例项目并生成并刷写它。 我尝试调试,但我在 main()函数中设置的断点从未命中。 我不确定我的操作是否正确、因为我在 RTOS 调试方面没有太多经验。
我出了什么问题?
提前感谢..
Ugur 您好!
您的帖子标题:器件型号:MSP430F5529指向两个开发环境:
MSP-EXP430F5529
和
MSP-EXP430F5529LP。
您有哪一个?
您的标签指向 MSP-EXP4305529LP。
假设您有 MSP-EXP-430F5529LP LP、我重申了您的步骤。
成功初始化后、电路板上的 LED0 (LED1根据电路板掩码)亮起。
您如何处理 ESD?
如果已使用项目默认值进行编译、则 OUT 映像应已准备好进行调试会话。
您使用哪个编译器及其版本?