This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP430F5529:RTOS/MSP430F5529:uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 示例 main ()中可能的初始化失败

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/695718/rtos-msp430f5529-rtos-msp430f5529-uartconsole_msp_exp430f5529lp_ti-example-possible-initialize-fail-in-main

器件型号:

MSP430F5529
MSP-EXP430F5529

MSP-EXP430F5529LP







主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430F5529LP

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试从 CCSv8中的 Resource Explorer 中为 MSP-EXPF5529LP Launchpad 构建 uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 示例。

Task_Params_init (&taskParams);
taskParams.STACKSIZE = TASKSTACKSIZE;
taskParams.stack =_task0Stack;
Task_con构(&task0Struct,(Task_FuncPtr) consoleFxn、&taskParams、NULL);

/*打开用户 LED */
GPIO_WRITE (Board_LED0、Board_LED_ON); 

在成功初始化电路板上的 LED0后、该部件指示应点亮。 但不会发生这种情况。 此外、当我通过串行终端连接到反向通道 UART 时、不会运行控制台。

我要做的是打开示例项目并生成并刷写它。 我尝试调试,但我在 main()函数中设置的断点从未命中。 我不确定我的操作是否正确、因为我在 RTOS 调试方面没有太多经验。

我出了什么问题?

提前感谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ugur 您好!

    您的帖子标题:器件型号:MSP430F5529指向两个开发环境:
    MSP-EXP430F5529

    MSP-EXP430F5529LP。
    您有哪一个?
    您的标签指向 MSP-EXP4305529LP。

    假设您有 MSP-EXP-430F5529LP LP、我重申了您的步骤。
    成功初始化后、电路板上的 LED0 (LED1根据电路板掩码)亮起。

    您如何处理 ESD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz、您好!

    很抱歉、我正在处理 launchpad、MSP-EXP430F5529LP。

    我对 TI RTOS 非常不了解、因此我只执行了以下步骤:

    -打开 CCSv8 IDE
    -将 uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 示例代码从 Resource Explorer 导入 IDE
    -将 MSP-EXP430F5529LP 插入 USB 端口
    -构建和闪存 uartconsole_MSP_EXP430F5529LP_TI 项目(成功构建和闪存)
    -等待一段时间以查看电路板初始化是否完成(通过检查 Launchpad 上的 LED)
    未发生任何情况、因此我按下了 Launchpad 上的"Reset"按钮
    -再次等待一段时间以查看电路板初始化是否完成、只能再次看到未成功。

    这是我遵循的确切顺序。 正如我说过的、我对 TI RTOS 非常关注、因此请分享我是否需要执行任何特定任务来在 Launchpad 上成功启动 TI RTOS、而我错过了这些任务。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已使用项目默认值进行编译、则 OUT 映像应已准备好进行调试会话。
    您使用哪个编译器及其版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ugur 您好!

    您能否提供 Tomasz 所需的信息? 这将有助于调试您的情况。 如果很快没有回复、我将假定您已经解决了您的问题并关闭了此主题。