This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:使用 MSP430FR6047进行水流测量

Guru**** 2615915 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/668547/msp430fr6047-water-flow-measurement-using-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

大家好、团队、

我们希望使用 MSP430FR6047开发超声波水流量计。  我使用 MSP30FR6047EVM 2.0套件和超声波传感器设计中心工具来测量水流。

条件下的电流。 我在 下面得到了"ADC 捕获"图像。  这是合理的吗?

条件下的电流。 下面是波形图像。 如何为零体积流速 校准设置偏移?

谢谢!

KS Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 KS:

    ADC 捕获看起来不是很清晰。 在预期峰值的信号中间、它似乎过饱和。 尝试降低增益。 此外、可能会出现一些振铃。 在高级设置中增加捕获持续时间并查看更长的捕获结果会很有用。 一旦获得干净的信号、体积流速也将正确到位。

    您也可以从 GUI 共享配置文件吗? 我可以检查我是否看到任何看起来不合适的东西。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢您的回复。 我降低了增益(16.3dB)并 增加了捕获持续时间(120)、以 延长 ADC 捕获时间。 请检查以下图片。

    我还附加了我的配置设置文件。 请给我一些建议。

    谢谢。

    KS Hung

    e2e.ti.com/.../USS_5F00_userConfig.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供配置文件。  您的计时设置看起来是关闭的。  MSP430FR6047修订版 对于 EVM 上随附的器件、您应使用以下时间标记。  这些参数可在 GUI 的"高级参数"部分找到。  解决此问题后、您可能还会发现、实现800个 ADC 计数不需要那么多的增益。  如果您以这种方式看到更好的信号、请告诉我。  此外、您是如何获得配置文件中所示的启动 PPG、打开 ADC 计数和启动 PGA 设置的?  是否是此默认设置?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Eddie、

    根据 您的建议修改软件参数后 、我得到了更好的信号。 请参考下图。  

    波形图像也位于下方。

    我有以下几个问题:

    1. 信号质量是否足以进行体积流速计算?

    2.在零流量条件下 ,为什么体积流速 与零点有一点点偏移? 如何校准此偏移?

    3.流速中有如此多的噪声信号(零流量),是什么导致了这些噪声? USS 库是否  具有用于顺利获取原始数据的滤波器 API?

    此外、我还附加了我的配置页面。

     此外、我的配置文件中的启动 PPG、打开 ADC 计数和启动 PGA 设置是默认设置。

    谢谢。

    KS Hung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    KS、

    该信号看起来要好得多! 我建议增加增益、直到您有大约800个 ADC 计数。 此外、您还可以缩短捕获持续时间以仅捕获所需的信号。

    您可以使用"高级参数"中的 Delta ToF 偏移校准零流量。

    零流量中的信号噪声是正常的、因为这是原始数据。 我建议对一些测量值进行一些平均值计算、以获得清晰的结果。 GUI 还将在图形下方提供一些统计信息(平均值、最小值、最大值、标准偏差)。 如果右键单击图形、则可以更改用于统计的测量数。 下面的设计中心用户指南第4节对此进行了介绍。

    www.ti.com/.../slau720b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    感谢你的帮助。

    此致、

    KS Hung