Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
大家好、团队、
我们希望使用 MSP430FR6047开发超声波水流量计。 我使用 MSP30FR6047EVM 2.0套件和超声波传感器设计中心工具来测量水流。
条件下的电流。 我在 下面得到了"ADC 捕获"图像。 这是合理的吗?
条件下的电流。 下面是波形图像。 如何为零体积流速 校准设置偏移?
谢谢!
KS Hung
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
大家好、团队、
我们希望使用 MSP430FR6047开发超声波水流量计。 我使用 MSP30FR6047EVM 2.0套件和超声波传感器设计中心工具来测量水流。
条件下的电流。 我在 下面得到了"ADC 捕获"图像。 这是合理的吗?
条件下的电流。 下面是波形图像。 如何为零体积流速 校准设置偏移?
谢谢!
KS Hung
您好、Eddie、
感谢您的回复。 我降低了增益(16.3dB)并 增加了捕获持续时间(120)、以 延长 ADC 捕获时间。 请检查以下图片。
我还附加了我的配置设置文件。 请给我一些建议。
谢谢。
KS Hung
您好 、Eddie、
根据 您的建议修改软件参数后 、我得到了更好的信号。 请参考下图。
波形图像也位于下方。
我有以下几个问题:
1. 信号质量是否足以进行体积流速计算?
2.在零流量条件下 ,为什么体积流速 与零点有一点点偏移? 如何校准此偏移?
3.流速中有如此多的噪声信号(零流量),是什么导致了这些噪声? USS 库是否 具有用于顺利获取原始数据的滤波器 API?
此外、我还附加了我的配置页面。
此外、我的配置文件中的启动 PPG、打开 ADC 计数和启动 PGA 设置是默认设置。
谢谢。
KS Hung