器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我叫 Taylor、我在新的 MSP432P401R 器件上遇到了很多问题。 我目前正在使用 CCS、并且不断收到一条错误消息
"连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包7.0.100.0)"
我尝试了多种方法、例如使用"Target Configuration"、"Non Debuggable Device"等、同时仍接收到来自上述内容的相同错误消息。
此外、我还在设备管理器中意识到、它只是作为"Stellaris 器件固件升级"进行挑选、我尝试更新了它(结果相同)。
最后、 我尝试跟随目录"C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110"中的.txt 文件、并使用 CMD 运行一些命令、但每当我尝试运行以下命令"xdxdfu -s firmware.bin -r "时、它将失去连接、并指出当我运行"xdsdfu -m"时、它已处于 DFU 模式。 此时、我真的很困惑我的器件正在发生什么情况、以及应该亮起的绿灯、在这些尝试中从未亮起。
如果有人能帮我、我真的很感激、如果你能把它倒下来、我会喜欢的。
无论如何、感谢大家的回应。