This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:连接到目标(CCS) 2018时出错

Guru**** 2615005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669148/ccs-msp432p401r-error-connecting-to-the-target-ccs-2018

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我叫 Taylor、我在新的 MSP432P401R 器件上遇到了很多问题。 我目前正在使用 CCS、并且不断收到一条错误消息  

"连接到目标时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是以下原因之一或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
电缆。 固件和序列号可使用进行更新
xdsdfu 实用程序位于.../ccs_base/common/uscif/xds110中
安装目录。 查看此处的 readme.txt 文件
以了解相关说明。
(仿真包7.0.100.0)"

我尝试了多种方法、例如使用"Target Configuration"、"Non Debuggable Device"等、同时仍接收到来自上述内容的相同错误消息。

此外、我还在设备管理器中意识到、它只是作为"Stellaris 器件固件升级"进行挑选、我尝试更新了它(结果相同)。

最后、 我尝试跟随目录"C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110"中的.txt 文件、并使用 CMD 运行一些命令、但每当我尝试运行以下命令"xdxdfu -s firmware.bin -r "时、它将失去连接、并指出当我运行"xdsdfu -m"时、它已处于 DFU 模式。 此时、我真的很困惑我的器件正在发生什么情况、以及应该亮起的绿灯、在这些尝试中从未亮起。  

如果有人能帮我、我真的很感激、如果你能把它倒下来、我会喜欢的。

无论如何、感谢大家的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    泰勒
    它是否允许您更新固件?
    xdsdfu -f firmware.bin -r

    如果您尝试将序列号更改为 fimware.bin、我不确定会发生什么情况。 -您是指使用'-f'而不是'-s'吗?

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然收到相同的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taylor、

    是否要转至 Project Explorer Window>targetConfige (项目文件夹下的文件夹)并双击打开 ccxml 文件?
    然后、如果可能、捕获图像并发回给我们。

    谢谢、

    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您拔下并重新插入 XDS110、然后查看设备管理器、您会看到什么?  如果它作为 Stellaris 器件固件升级而出现、则它卡在 DFU 编程模式中。 固件未设置或闪存完全空白。  当闪存为空时、Tiva 芯片缺省为 DFU 模式。 在编程模式下、XDS110以这种方式出现是正常的。  XDS110卡在 DFU 模式下是不正常的。

    刷写固件的选项是"-f"而不是"-s"。  但是、"-s"选项实际上应该能够正常工作。  该选项设置顶部闪存扇区中的序列号。

    闪存可能为空。 请尝试以下命令并让我知道发生了什么。  请非常小心、正确键入-b:

    xdsdfu -b boot_loader.bin -r

    xdsdfu -m

    xdsdfu -f firmware.bin -r

    xdsdfu -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在 Project Explorer 窗口中看到的内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉出错了、这是我在执行这些代码行后收到的结果。 此外、如果我收到之前的错误消息("DFU_ERR_UNKNOWN"或未检测到器件)、我取出 USB 并重新插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能是有缺陷的设备。 如果我在这里有电路板、下一步将是尝试对 XDS110中的 Tiva 芯片进行出厂复位。 但这需要单独的 JTAG 探头和 Tag-Connect 连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有退货政策或与之相关的内容? 我上周五收到了它。