主题中讨论的其他部件:TDC7200EVM、TDC7200
为了评估 TDC7200性能、我唯一能获得的 TDC7200评估板是 TDC7200EVM。 为了运行它、必须有 MSP-EXP430F5529LP (根据用户指南)。 连接两个板并启动 TDC7200EVM 软件时、会显示" 连接失败! 检查硬件。 正在退出..."、但 COM3和 COM4可能出现在"Serial Port (I/O)"窗口中。 因此、我无法更新固件、使 LP 连接到7200EVM、并且无法运行 TDC 7200评估。
1.我在这里错过了什么?
2.我只有 CCS 版本:12.2.0.00009,而不是 IAR。 我是否能够运行"MSP430WARE"附带的任何示例项目、因为我在这个软件包中看到的示例项目是*。eww、它将 IAR 项目 id。
3.如果我在 Q2中出错、那么我应该选择哪个示例来运行 TDC7200评估?