This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:使用 LP 调整 TDC7200EVM 以评估我的应用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7200EVM, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194485/msp-exp430f5529lp-use-lp-to-adapt-tdc7200evm-for-evaluating-my-application

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他部件:TDC7200EVM、TDC7200

为了评估 TDC7200性能、我唯一能获得的 TDC7200评估板是 TDC7200EVM。 为了运行它、必须有 MSP-EXP430F5529LP (根据用户指南)。 连接两个板并启动 TDC7200EVM 软件时、会显示" 连接失败! 检查硬件。 正在退出..."、但 COM3和 COM4可能出现在"Serial Port (I/O)"窗口中。 因此、我无法更新固件、使 LP 连接到7200EVM、并且无法运行 TDC 7200评估。

1.我在这里错过了什么?

2.我只有 CCS 版本:12.2.0.00009,而不是 IAR。 我是否能够运行"MSP430WARE"附带的任何示例项目、因为我在这个软件包中看到的示例项目是*。eww、它将 IAR 项目 id。  

3.如果我在 Q2中出错、那么我应该选择哪个示例来运行 TDC7200评估?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经能够加载 TDC7200EVM 项目、该项目应该使我的目标板适应 PC 上的 TDC7200测试程序。 但编译失败、报告:"致命错误#1965:无法打开源文件"Cling"(定义了一些常量、例如 TDC720x_TDC1)。

    我可以从何处获取此文件("Cling")?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    查看以下 e2e 线程、这些线程应该能够指导您完成一些可能的解决方案:

    [引用 userid="552115" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194485/msp-exp430f5529lp-use-lp-to-adapt-tdc7200evm-for-evaluating-my-application/4502338 #4502338"]"fatal error #1965:cannot open source file "cstring"

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715607/ccs-msp430f5529-cannot-open-source-file-cstring

    TDC 常见问题解答

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/724028/faq-tdc1000-everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq

    [引用 userid="552115" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1194485/msp-exp430f5529lp-use-lp-to-adapt-tdc7200evm-for-evaluating-my-application ]Connect 失败! 检查硬件[/报价]

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/471620/tdc1000-tdc7200evm-no-longer-recognized-at-all-by-operating-system 

    最棒的
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    感谢您的建议。

    我注意到有两个 文件位于两个不同的路径。 添加了"构建选项"的任何路径、我仍然遇到其他错误。 这是与编译器版本相关的原因吗?

    下面是有关我使用的一些信息、

    的两条路径 :"C:\ti\ccs1220\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_21.6.spl\lib\src\libcxx"和 "C:\ti\ccs1220\ccs\tools\compiler\ti-cgt-msp430_21.6.sp430\include\libcxx"

    添加"生物选项"路径后出现错误:

    封装"snac068e"中的 TDC7200_EVM 源代码

    我在这里错过了什么?

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    请查看 此 CCS 用户指南 第6.1.2.2节。 请告诉我、如果您的设置与此处所述相同、则看起来 路径未正确添加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    感谢您的建议、我将阅读并尝试一下。

    在这里我应该提到的一点是、我使用"import project"将项目"TDC7200EVM"引入 CCS。 如上所述、我是否缺少设置? 我假设 TDC7200EVM 软件包中包含的项目文件包含所需的所有信息项目。  

    此外、如果通过将路径"C:\ti\ccs1220\ccs\tools\compiler\ti-cgt-smsp430_21.6.lsp\include\libcxx"添加 到"Include Options"来链接库、如所示

    然后、我将得到其他误差、如所示

    因此、我假设我缺少一些相关设置或项目文件。 我还 检查 了头文件"Clstring"、注意到这两个位置都是相同的。  

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    是的、如果您使用 Project > Import CCS Project、应该可以。 您只需链接您正在使用的库、所有其他内容都应包含在内。 请告诉我、如果您看到任何问题、我现在将关闭该主题。

    最棒的
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    请参阅 上面的信息更新、我的所有问题都是在我使用  Project > Import CCS Project 之后出现的、而不是基于我创建的新工程。 任何进一步的问题或不干净的情况、我会告诉您。

    使用 TDC7200EVM 封装"snac068e"、设置后包含两个项目、如下所示:

    我是否在此处导入了正确的项目"TDC7200EVB_USB"? 它是用于 MSP-EXP430F5529LP 板上的 micro、还是用于已停产 EVM 板上的 micro?

    回到我原来的问题、"snac068e"正确的封装是否应该用于以"MSP-EXP430F5529LP"作为平台运行评估 TDC7200? 因为在我设置后、包含的执行文件和固件无法正常运行。

    如果您需要有关此问题的更多信息、请告诉我您喜欢哪种信息来进行峰会。 如果有任何其他来源我可以获得适合我的实验的软件包、请向我发送链接或副本。

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、  

    您需要在文件资源管理器中转到您的工作区并首先删除该项目、然后才能再次导入该项目、请告诉我该项目是否有效。 让我就您的其他问题与您联系。

    最棒的
    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    在我重新安装 CCS1220、清理工作区、重新导入工程并通过"拖放"将"Cstring"添加到工程后、编译仍然失败。 这是我的工作区、

    您可以看到错误仍然存在。 还注意到、除了"拖放"之外、我不能通过单击"Project"->"Add Files"来在"Project Explorer"中"添加"或"链接"此文件。"我收到失败报告说、

    根据我的理解、编译器无法以某种方式打开此文件("Cling")。 此文件是否供 C 编译器使用 C++定义字?

    包括 CCS 设置、我会错过什么?

    谢谢、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    不应将 Cstring 文件直接添加到项目中。 要进行确认、您应该在  Include Options 中只添加路径"...\include\libcxx"。 如果您重新导入工程、只需添加仍无法正常工作的路径? 您是否 直接从 TI 网站下载代码? 您是将项目与 GUI 一起使用还是使用您自己的固件?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/715607/ccs-msp430f5529-cannot-open-source-file-cstring

    Amruta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amruta:

    我添加了 仅在编译器报告错误"无法打开文件"后进行项目折叠 ”来尝试一下。 您也可以通过参考我之前的帖子看到、屏幕截图显示了编译器的"Include Option"设置。

    通过播放重新安装和重新导入项目,我的系统在某种程度上被破坏了,然后我在 PC 桌面上尝试了它。 使用此系统(与笔记本电脑上 Windows 的先前版本相同的操作系统)、我在注释掉所有"#define 后能够编译"Debug Build"而不是"Release Build" "项目源代码文件中的定义。

    此时、我 注意到编译器的"Include Option"设置在"Debug"和"Release"之间是不同的(请参阅下面的屏幕截图)。

    然后、在编辑编译器"Include Option"以使其与"Debug Build"相同后、我仍然无法获得没有错误的"发布编译"。 此外、在切换编译编译构建后、在"Project Explorer"上、两个编译编译构建选项之间的"灰色包含路径"是不同的、请参阅屏幕截图。

    通过笔记本电脑和 PC 获得的结果、让我担心不同的环境(PC)作为变量使用 CCS 和软件包。

    此时、您认为我缺少什么来导致我遇到的问题? 如何避免此问题、以便在使用 TI 的 CCS 开发代码?

    最棒的

    Roger

    ------

    更新:

    我发现我没有按拼写错误正确设置路径。 在 PC 中修复了"包含选项"之后、我可以通过"调试"获得相同的结果。 修复笔记本电脑操作系统后、我将再次尝试它、以查看是否与 PC 有任何差异。

    ------