This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043 ADC 采样时间指南

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1247220/msp430fr6043-msp430fr6043-adc-sample-time-guidance

器件型号:MSP430FR6043

尊敬的社区:

在数据表中、我阅读了8.13.10.2 12位 ADC、时序参数。 该 ADC 的最小和最大频率范围分别为0.45MHz 和5.4MHz。 那么我不应超过 Fadc 最大值(5.4 MHz)、我是正确的吗?  

ADC 时钟应小于5.4 MHz。

如何找到 tsample time? 是否有计算 tsample 的公式?

在 μs 表中、最小采样时间提到为1 μ s、而最大采样时间是多少?

假设我希望以1ms 的时间进行采样、并且我的 Fadc 时钟为 MODOSC (5MHz)。 我必须为 ADC12SHT 位选择什么值。

提前感谢、

萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarwath、

    以下是用户指南第875页中的采样时间说明。

    您可以 在数据表第59页找到该参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵宇豪您好!

    我已在用户指南的第875页中阅读了有关采样时间的说明。 给定的公式 讨论了最小 采样时间。 我想知道 MSP430FR6043的最大采样时间。

    我知道最小采样时间为1μs μ s。 最高采样??

    我可以分配给 ADC 的最大和最小时钟频率是多少?

    提前感谢、

    萨尔沃特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 tsample max 没有限制。 这取决于您的应用。

    如果您的应用不考虑实时、则可以尽可能选取较大的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 那么 ADC 时钟的最小和最大范围如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以在数据表中找到相应的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要将采样时间与 ADC 进行测量所需的时钟相混淆。 当你告诉它获取一个采样-甚至相隔几小时-时、它将在 fadc 下运行以实际执行转换。