尊敬的社区:
在数据表中、我阅读了8.13.10.2 12位 ADC、时序参数。 该 ADC 的最小和最大频率范围分别为0.45MHz 和5.4MHz。 那么我不应超过 Fadc 最大值(5.4 MHz)、我是正确的吗?
ADC 时钟应小于5.4 MHz。
如何找到 tsample time? 是否有计算 tsample 的公式?
在 μs 表中、最小采样时间提到为1 μ s、而最大采样时间是多少?
假设我希望以1ms 的时间进行采样、并且我的 Fadc 时钟为 MODOSC (5MHz)。 我必须为 ADC12SHT 位选择什么值。
提前感谢、
萨尔沃特