大家好、
我在 设计中使用的是 MSP430F5438AMPZREP。 GPIO 的 VIH/VIL 是多少。
我将使用很少的 MSP430组来监控不同的电源轨。 我的电源轨为0.75V、0.85V、所有高于1.1V 的电压都将使用分压器缩小至1.1V。
谢谢。
什法利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 设计中使用的是 MSP430F5438AMPZREP。 GPIO 的 VIH/VIL 是多少。
我将使用很少的 MSP430组来监控不同的电源轨。 我的电源轨为0.75V、0.85V、所有高于1.1V 的电压都将使用分压器缩小至1.1V。
谢谢。
什法利
尊敬的 Shiftali:
1.是否可以使用软件编程来更改施密特触发的最小值和最大值。
[/报价]无法在软件中配置或更改这些阈值、这些阈值基于硬件。
[/quote]2.如果 GPIO 引脚的电压为1.1V,施密特触发器是否会将其视为三态。
[/报价]它不会考虑三态、但假设您在1.8V 电压下运行、在0->1.1V 的低->高转换期间、您将发现施密特触发器可能会也可能无法识别逻辑高电平。 从高电平到低电平(1.1V 到0V)、您不会有任何问题。
此致、
布兰登·费舍尔