This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438A:MSP430F5438的 VIH 和 VIL 值

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1253140/msp430f5438a-vih-and-vil-values-for-msp430f5438

器件型号:MSP430F5438A

大家好、

我在 设计中使用的是 MSP430F5438AMPZREP。 GPIO 的 VIH/VIL 是多少。

我将使用很少的 MSP430组来监控不同的电源轨。 我的电源轨为0.75V、0.85V、所有高于1.1V 的电压都将使用分压器缩小至1.1V。

谢谢。

什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是施密特触发器输入、因此电平会因状态而异:

    不过、您真的是在使用 GPIO 监控电源吗? 还是使用 ADC 进行测量? 在这种情况下、最大/最小电压为 Vdd+0.3和-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其添加到 Keith 的答案中。

    与 VIH 最接近的一个点、即保证将您的输入视为高电平的电压、基本上是 VIT+的最大值、同样、对于低电压(VIL)、请查看 VIT-的最小值

     如果您不熟悉这种输入拓扑、您可以查看我们的"了解施密特触发器"(SCEA046)应用简介。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    1.是否可以使用软件编程来更改施密特触发的最小值和最大值。

    2.如果 GPIO 引脚的电压为1.1V,施密特触发器是否会将其视为三态。

    谢谢。

    什法利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiftali:

    1.是否可以使用软件编程来更改施密特触发的最小值和最大值。

    [/报价]

    无法在软件中配置或更改这些阈值、这些阈值基于硬件。  

    2.如果 GPIO 引脚的电压为1.1V,施密特触发器是否会将其视为三态。

    [/报价]

    它不会考虑三态、但假设您在1.8V 电压下运行、在0->1.1V 的低->高转换期间、您将发现施密特触发器可能会也可能无法识别逻辑高电平。 从高电平到低电平(1.1V 到0V)、您不会有任何问题。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能希望查看另一个具有比较器的芯片、它可以完全实现您想要的功能。