大家好!
我正在尝试找到 ADC 启动的时间点。 所谓的"ADC 起点"、是指采集第一次采集数据的时间点。
我认为应该使用 GUI 通过以下两个参数之一对其进行手动配置;
1.参数中脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)
2.开启 ADC 计数(ns)
当我查看"USS_userConfig.h"文件时、通过更改1似乎没有任何变化。 值。
那么,我的问题1是-->该值在何处或如何使用?
如果应该是我正在寻找的值、默认值5000ns 似乎很小、因为在5000ns 中、仅当我假设声速为1380m/s 时、信号才能移动。
那么,我的问题2是-->这个值的作用是什么?
在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJlj95sxbE600AgGSpHgoA__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST 中、介绍了如何通过以下公式来确定近似的 ADC 启动 ADC 开始采集时间=(超声波路径长度/声速)–10us 。 这意味着我必须找到该值作为第一次捕获的点、还是使用该值来配置使用 GUI 的设置?
请帮助我继续前进。
谢谢
苏霍