This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:为水应用确定或设置从 PPG 到 ADC 启动的时间

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1263711/msp430fr6047-determining-or-setting-the-time-from-ppg-to-adc-start-for-water-application

器件型号:MSP430FR6047

大家好!

我正在尝试找到 ADC 启动的时间点。 所谓的"ADC 起点"、是指采集第一次采集数据的时间点。

我认为应该使用 GUI 通过以下两个参数之一对其进行手动配置;

 1.参数中脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)
 2.开启 ADC 计数(ns)

当我查看"USS_userConfig.h"文件时、通过更改1似乎没有任何变化。 值。

那么,我的问题1是-->该值在何处或如何使用?

如果应该是我正在寻找的值、默认值5000ns 似乎很小、因为在5000ns 中、仅当我假设声速为1380m/s 时、信号才能移动。

那么,我的问题2是-->这个值的作用是什么?  

在 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AJlj95sxbE600AgGSpHgoA__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST 中、介绍了如何通过以下公式来确定近似的 ADC 启动  ADC 开始采集时间=(超声波路径长度/声速)–10us 。 这意味着我必须找到该值作为第一次捕获的点、还是使用该值来配置使用 GUI 的设置?


请帮助我继续前进。

谢谢

苏霍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukho:

    这是正确的、您可以尝试更改该参数以将 ADC 波形移到中心:

    Unknown 说:
    ADC 开始采集时间=(超声波路径长度/声速)

    如以下页面所示:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、您好。

    谢谢你。 但我必须更改哪个参数?  

     1.在参数说明中显示了脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)。

     2.打开高级参数中的 ADC 计数(ns)?

    正如我说过的、更改第一个选项对头文件没有影响。

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sukho:

    您需要更改以下内容:

     1.在参数说明中显示了脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙(us)。 [/报价]

    然后按"Request Update"按钮可同步更新这些参数。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    所以、该 参数、  参数中脉冲启动和 ADC 捕获(us)之间的间隙、 未写入头文件。 这就是您的意思、对吧?  

    好的。 我很好奇为什么您的团队决定将其从头文件中删除为#def、但我现在很清楚。

    谢谢你。