This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:套件 MSP430FR6047的校准问题

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1234500/msp430fr6047-issue-with-calibration-with-kit-msp430fr6047

器件型号:MSP430FR6047

尊敬的 TI 论坛好友:

大家好、希望大家都还好、我是来自墨西哥的 Jose。

以 TI 应用手册 slaa949为指导:"对 PVC 管的进水进行钳制"; 我们目前正在使用制造商 Jiakang 的50°、1 MHz 传感器开发我们的3/4英寸超声波水表(与应用手册相同)、在下图1中、我们展示了它和传感器的原理:

我们使用 Superlube 或 Molykote 润滑脂、因为如果没有这种润滑脂、我们将无法获得收到的信号

我们的3/4"水表必须满足以下测量精度要求:

Qmin = 0.15gpm、

QT = 0.5gpm、

QMax = 25gpm。

下一个精度限值:

Qmin≤Q < Qt:+/- 5%

QT≤Q≤QMax:+/- 1.5%

使用与 slaa949相同的配置参数时、请注意:

我们得到了增益为22.8dB 的良好信号电平:

当增益为25.8dB 时、我们还能得到良好的信号电平:

MSP430FR6047的内部 PGA 实现了高达30.8dB 的增益。

在以22.8dB 的增益加载上述配置后、我们按照指南中的步骤来进行下一个链接的校准:

https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/USSSWLib/USSSWLibWater/latest/exports/USSLib_02_40_00_00/docs/UserGuide/UserGuide/ch_calibration.html 

在中、设置"仪表常数"以给出与流量下的参考仪表一致的体积结果:例如、我们根据用作流量参考仪表的流量计设置8lpm (= 480lph)的流量。

 我们在字段中输入此值(8):Expected volume flow rate (预期体积流速)、然后点击 start calibration (开始校准)。

进行校准一段时间(大约1分钟)后、点击停止校准、但我们始终得到平均 VFR = 0.000、如下图所示:

-     我如何得到一个更真实的值不同的 VFR = 0.000?

-     我们错过了一些步骤?

 

非常感谢您的支持、以便我们可以继续执行校准过程。

 

此致

 

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们获得了22.8dB 增益的良好信号电平:

    这对我来说不是一个快速的好捕获。 此采集中有较大的直流失调电压。 您可能需要  根据捕获数据将 USS_userConfig.h 中的 USS_ALG_CALIBRATED_UPS_DC_OFFSET 和 USS_ALG_CALIBRATED_DNS_DC_OFFSET 的设置更改为大约-120。 使用此新设置编译工程、然后将其编程到 MCU。  

    信号采样频率建议为3600kHz。 建议将包络交叉阈值设置为35。  

    您还可以延长脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙、以避免捕获开始时出现压降。  

    完成这些更改后、您可以打开"Waveforms"窗口、然后运行流量测试。 首先是检查 dTOF 和 absTOF 值在 整个流量范围内是否处于预期范围内。 确保没有循环滑移问题和其他意外行为。 然后您可以进入校准过程。

    Unknown 说:
    但我们始终得到平均 VFR = 0.000、

    如果您有问题、您可以尝试先在波形页面中启用高级校准表、然后运行校准功能。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    好的´ll ,非常感谢您的提示,请让我们检查这些,我的回复

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、等待您的测试结果。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao11:

    您好、非常感谢您的反馈、请您的支持。在下面的视频中、您可以看到我们是如何在代码中进行接下来的更改的:e2e.ti.com/.../3.CambiosCCS.mp4

    1.和2.
    USS_userConfig.h 中的 USS_ALG_CALIBRATED_UPS_DC_OFFSET 和 USS_ALG_CALIBRATED_DNS_DC_OFFSET 根据捕获数据转换为约-120。

    3.要降低 ADC 采集直流偏移的影响,可以启用直流偏移估算和消除。 这可以通过在 USS_App_userConfig.h 中启用以下定义来实现:

    #define USS_APP_DC_OFFSET_ENCELL_ENABLE

    4./*! 定义估算直流偏移的间隔*/
    #define USS_APP_DC_OFFSET_ACLECTION_INTERVAL (0)//->将其设置为较大的正值

    USS_APP_DC_OFFSET_ACLETION_INTERVAL 表示直流偏移估算之间的测量数。 如果 PGA 设置变化不大、可将其设置为较大的正值、例如1000左右。

    使用此新设置编译工程、然后将其编程到 MCU

    使用上述4种 FMW 更改构建项目后;使用 GUI、加载  TI 应用手册 slaa949的配置:"对 PVC 管的进水进行钳制"; 在试用 ADC 捕获之后、我们可以看到 偏移保持不变、请查看以下视频的第二35:

    e2e.ti.com/.../4.GUI_5F00_Con-cambios-CCS.mp4

    当我们在 GUI 中应用您的其他建议时:

    信号采样频率建议为3600kHz。 建议将包络交叉阈值设置为35。  

    您还可以延长脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隙、以避免捕获开始时出现压降。  

    我们看到捕获的信号确实会改变、但失调电压保持不变。请您给我们您的评论/建议、以便我们可以消除失调电压、因为到目前为止、我们还无法做到这一点、而且我们无法继续进行校准。 非常感谢。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    当  USS_ALG_CALIBRATED_UPS_DC_OFFSET 不为零时、偏移已发生变化。 它在 USS_runAlgorithmsFixedPoint()函数中完成。 如果要在 USS GUI 中观察结果,则需要  Measurement_Update 在 USSLibGUIApp.c 中 USS_runAlgorithmsFixedPoint()之后移动 HMI ()函数。

    然后、将添加 GUI 中显示的 ADC 捕获数据的偏移量。 然而, USS_runAlgorithmsFixedPoint ()也会对捕获数据进行一些更改。 因此、ADC 捕获数据在运行函数后会略有变化。 则无需进行此更改。  

    您可以在此处共享波形页、并首先检查下流的 dTOF 和 absTOF 结果。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao 先生:

    好的、首先我们要感谢您的支持、我们已在代码中完成了以下最后更改、如下面的视频所示:

    e2e.ti.com/.../1.CambiosCCS.mp4

    并且消除了偏移、如下面的视频所示:

    e2e.ti.com/.../2.GUI_5F00_Con-cambios.mp4

    请联系我们:

    如何查看此增益为22.5dB 时的 ADC 信号?

    我们能否继续校准或您是否会推荐其他东西?  请抽出您的时间、随时向我们提供任何建议。

    我们从 TI 应用手册"slaa949"中获取22.8dB 的增益 、适用于具有传感器面对面几何形状的 PVC 管中的钳位型传感器、但在本例中、我们将使用"V"配置、因此信号振幅较小、因为它必须抖动:

    是否建议增加增益?
    直至有什么价值? 该芯片允许高达30.8dB 的衰减
    允许该芯片的峰峰值电压范围是多少?

    再次感谢您发送编修。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.关于增益设置。

    我将尝试所有选项来降低增益设置。 高增益设置意味着原始信号不够强、并且具有不良的 SNR 性能。 它可能导致很多意外问题和不良信号。  

    我也不喜欢在无创仪表中使用"V"型的想法、管道中的弹跳会降低信号强度。 如果可能、我建议重新设计管道。  

    对于 非侵入式仪表、增大激励电压是一个不错的选择、您可以参考此链接 https://www.ti.com/lit/df/tidrys5/tidrys5.pdf?ts = 1688354014890中的 U9 SN74LVC。 它使用5V 来提供激励信号、而不是3.3V。  

    2.校准前

    您必须首先在整个流速范围内检查 dTOF 和 absTOF 数据、即使在整个温度范围内也是如此。 您需要检查这些数据在流范围内是否存在周期差异问题或其他类型的问题。 如果没有其他问题、这意味着当前 配置可行、然后您可以转到校准过程。  

    在校准之前、还有一件很重要的事情。 不建议使用3D 打印管进行校准、尤其是在温度较低时。 您不能保证3D 打印管道之间没有差异。 除非您计划在每个仪表上进行校准、或者仅在 一个仪表上进行验证。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:  

    好的一天,希望你是好的,非常感谢你的建议,这是非常有用的,请你的支持下一个问题:

    为了实践校准操作、我们尝试校准 AudioWell 管尺寸 DN15 (在处理锁模传感器之前)、我们建议使用3个量程以及下一个校准点:

    范围#1   60 LPH   错误 ±5 %
        150 LPH   错误 ±5 %
                 
    范围#2   270 LPH   错误 ±2%
        900 LPH   错误 ±2%
                 
    范围#3   1650 LPH   错误 ±2%
        2700 LPH   错误 ±2%
        3600 LPH   错误 ±2%

    要开始校准、我们从范围#1开始、有两个校准点:60 LPH 和150 LPH、我们在测试台达到了这些流程。

    按照运行时校准的步骤进行操作:

    校准—超声波传感设计中心用户指南02.20.00.15文档

    在下一个视频中、我们将展示在以下两点中对其进行校准所遵循的步骤:

    e2e.ti.com/.../Calibraci_F300_n_5F00_3Rangos.mp4

    作为注释、我们需要通过读取所需的时间。

    问题#1:

    如果我们正在运行测试、并且在我们的测试台上选择的流量为60 LPH:我们必须在"Pexpected Volume Flow Rate (VFR)?"框中输入60

    在校准结束时的"输入当前平均体积流速"框中,我们还必须输入60?  

    我们 之所以提出这个问题、是因为我们认为在我们的测试台中、该流程保持恒定。

    问题2:

    我们想知道我们缺少什么或我们正在做的不好,因为按照校准指南的步骤,我们无法获得预期的流量,在60 LPH 我们得到35.5 LPH,在150 LPH 我们得到85.5 LPH。

    请您检查并提供您的评论,如果您有一些问题,请告诉我们,非常感谢您

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    回到办公室。 很抱歉回复延迟。

    对于问题2、我检查了您的视频、似乎您在更新校准数据后未启用校准表。  

    第一个问题。 我认为您不需要在校准结束时放置60。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    好的一天,非常感谢您的建议,我们希望您和您的亲人度过了一段美好的时光。

    请为我们提供以下支持:

    图 29和图 以下校准指南的30:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/usswlib/latest/exports/usslib_02_20_00_15/docs/userguide/userguide/ch_calibration.html#run-time-calibration

    下面提到了:

    • 如果之前使用用于手动校准的#ranges 对目标上运行的代码进行了编译、则连接到目标、然后点击"Update Calibration"按钮、以存储仪表常数。 否则、生成头文件并重新编译目标代码。

    请我们知道代码"#用于手动校准的范围"的行在哪里

    因为根据校准指南中提到的内容,如果我们之前在代码中使用的是"#用于手动校准的范围",那么当单击"更新校准"时,将存储常量,而无需生成头文件。

    请您给我们提供您的意见、非常感谢。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着、如果您不更改校准表中的范围数量。 您 可以直接更新校准数据而无需生成头文件并重新编译。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    好的一天,希望你没问题,请我们请求与你举行一次快速会议或视频会议,以便讨论我们的工具包的一些问题和校准,请你给我您的电子邮件地址, 我们在墨西哥城、墨西哥城市时间上午8点至下午6点开放、请给我您的评论、非常感谢。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很高兴听到您的回复。 您可以在 cash-hao@ti.com 上找到我。 还有其他方法可以为您的项目提供帮助? 我位于上海格林威治标准时间+ 8时区。 由于时间差,很难找到适合我们两个人的时间。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    我的朋友、我们非常感谢您的及时响应、查看您的评论、我们愿意根据您在上海的有空余时间和您的会议日程安排、这是下一周的某一天、只需几分钟、请您在回答下一个问题之前回答: 说到上海的时间:您能在什么时候尽早参加? 请确认将建议发送到您的邮件中、谢谢。

    我们使用下表作为我们的时间参考:

    上海
    (亚洲/上海)
    墨西哥城
    (美洲/ Mexico_City)
    00:00 10:00
    01:00 11:00
    02:00 12:00
    03:00 13:00
    04:00 14:00
    05:00 15:00
    06:00 16:00
    07:00 17:00
    08:00 18:00
    09:00 19:00
    10:00 20:00
    11:00 21:00
    12:00 22:00
    13:00 23:00
    14:00 00:00
    15:00 01:00
    16:00 02:00
    17:00 03:00
    18:00 04:00
    19:00 05:00
    20:00 06:00
    21:00 07:00
    22:00 08:00
    23:00 09:00
    00:00 10:00

    我们从下一个链接获取此结果: https://www.zeitverschiebung.net/es/difference/city/1796236/city/3530597

    非常感谢

    此致

    何塞



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我在下周有空。 营业时间:上海时间9:30至17:00。 如果您需要在实验室中分享一些内容、可以在上海时间21:00至23:00观看。 请通过 cash-hao@ti.com 预订我的日历。

    此致、

    现金豪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash Hao:

    非常感谢您的回复、请届时我们的虚拟会议将在上海时间9月6日星期三22:15举行。

    (9月6日墨西哥城时间8:15); 我们´ll 发送您的电子邮件邀请、祝您度过美好的一天、再次感谢。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    这对我有用。 请向我发送邀请。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    9月6日星期三22:15上海时间
    您的 PC 中必须安装 TeamViewer:

    https://www.teamviewer.com/latam/download/windows/

    非常感谢
    此致

    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    明白了、接受了。

    此致、

    现金豪