Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047
尊敬的 TI 论坛好友:
大家好、希望大家都还好、我是来自墨西哥的 Jose。
以 TI 应用手册 slaa949为指导:"对 PVC 管的进水进行钳制"; 我们目前正在使用制造商 Jiakang 的50°、1 MHz 传感器开发我们的3/4英寸超声波水表(与应用手册相同)、在下图1中、我们展示了它和传感器的原理:


我们使用 Superlube 或 Molykote 润滑脂、因为如果没有这种润滑脂、我们将无法获得收到的信号

我们的3/4"水表必须满足以下测量精度要求:
Qmin = 0.15gpm、
QT = 0.5gpm、
QMax = 25gpm。
下一个精度限值:
Qmin≤Q < Qt:+/- 5%
QT≤Q≤QMax:+/- 1.5%

使用与 slaa949相同的配置参数时、请注意:


我们得到了增益为22.8dB 的良好信号电平:

当增益为25.8dB 时、我们还能得到良好的信号电平:

MSP430FR6047的内部 PGA 实现了高达30.8dB 的增益。
在以22.8dB 的增益加载上述配置后、我们按照指南中的步骤来进行下一个链接的校准:
在中、设置"仪表常数"以给出与流量下的参考仪表一致的体积结果:例如、我们根据用作流量参考仪表的流量计设置8lpm (= 480lph)的流量。
我们在字段中输入此值(8):Expected volume flow rate (预期体积流速)、然后点击 start calibration (开始校准)。
进行校准一段时间(大约1分钟)后、点击停止校准、但我们始终得到平均 VFR = 0.000、如下图所示:

- 我如何得到一个更真实的值不同的 VFR = 0.000?
- 我们错过了一些步骤?
非常感谢您的支持、以便我们可以继续执行校准过程。
此致
何塞