This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:需要帮助

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1263872/evm430-fr6043-need-help

器件型号:EVM430-FR6043

您好!  

   首先,我遵循你的指示,并应用的值在 PDF.我有 波形在下面的图像,

第二、我修改了一些值。 我在下图中为它提供了波形、

如何降低波形两侧的噪声?

以及如何获得正确的波形?

为了获得合适的波形、我应该更改哪些值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    您使用500kHz 传感器?

    而对于 ADC 波形、这里的噪声太大、您是否尝试使用我们的 EVM 板? 还是 PCB 设计?

    您可以帮助共享您的硬件连接吗、我认为这可能是连接不稳定导致的原因。

    并且如果您尝试使用金属盒来屏蔽外部干扰并连接到 GND、这将有助于减少测试中的一些噪声。

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。

    您使用500kHz 传感器?

    是的、我使用500kHz 传感器。

    您是否尝试过使用我们的 EVM 板? 还是 PCB 设计?

    是的、我们使用的是 EVM 板。

    我在此附上了设置图像。

    我正在使用 EVM 板中的气体演示应用程序加载进行软件测试。

    谢谢。

    Dhivya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    您需要增加增益、直至 ADC 峰值约为950、您可以参阅以下指南的更多数据:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AERVZz9vTB38c2LAy6UfZg__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复。

     我已经将电压电平从3.3V 改为5.0V、并且也增加了增益值。 我有下面附加的波形、  

    我的配置:-

          

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AERVZz9vTB38c2LAy6UfZg__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST

    在上面的链接你提到我不知道,如何降低噪音?

    您能否指定 使用哪个部分来降低噪声。

    谢谢。

    Dhivya,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    我捕获了中有空气流量和没有空气流量的波形。 波形如下图、

    无气流波形:

    有气流波形:

    请检查波形是否正确?

    谢谢。

    迪维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    ZFD 中的噪声太多、因此这将无法获得良好的性能、您使用了哪种换能器? 您是否曾尝试咨询转账商供应商?

    我们使用 Jiakang 200kHz 换能器、可以得到良好的波形:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    现在、我将使用200 kHz 传感器。 我得到了下面附加的波形、

    请说明这个波形是正确还是错误?

    如何进行下一步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    此处仍然有太多噪声? 您是否尝试过另一个 EVM 板或其他管道? 您是否在 GUI 中看到过 DTOF 数据? 您应该能够在 GUI 中找到 dTOF 的 STD。

    该波形将影响最终精度。

    谢谢!

    此致

    约翰逊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    现在、我已经更改了 另一个 EVM 板、根据在200kHz 传感器中使用的对角线方法、

    我获得了下面附加的 ADC 捕获和波形流

    在没有气流的情况下捕获波形:

    通过气流捕获波形:

    请检查此方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    此波形看起来比之前的更好。 但看起来 ADC 波形可能可以改善。

    您可以尝试使用金属盒来屏蔽外部干扰并连接到 GND、如下所示:

    谢谢!

    此致

    约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的答复、

    我已按照您的说明操作。此外、还可以尝试使用金属盒来屏蔽外部干扰并接地。 我在下面附上了 ADC 捕获、

    如何解决该问题?

    谢谢。

    迪维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivya:

    该波形看起来有一些问题:

    如何解决该问题?

    [/报价]

    第一个波形看起来更好、如果可以满足您的要求、您可以尝试检查 dTOF 和 AbsTOF 数据。 可以增加增益以将 ADC 峰值保持在900左右。

    谢谢!

    此致

    约翰逊