您好!
首先,我遵循你的指示,并应用的值在 PDF.我有 波形在下面的图像,




第二、我修改了一些值。 我在下图中为它提供了波形、




如何降低波形两侧的噪声?
以及如何获得正确的波形?
为了获得合适的波形、我应该更改哪些值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好!
首先,我遵循你的指示,并应用的值在 PDF.我有 波形在下面的图像,




第二、我修改了一些值。 我在下图中为它提供了波形、




如何降低波形两侧的噪声?
以及如何获得正确的波形?
为了获得合适的波形、我应该更改哪些值?
尊敬的 Dhivya:
您需要增加增益、直至 ADC 峰值约为950、您可以参阅以下指南的更多数据:
谢谢!
此致
约翰逊
尊敬的 Johnson:
感谢您的答复。
我已经将电压电平从3.3V 改为5.0V、并且也增加了增益值。 我有下面附加的波形、

我的配置:-

在上面的链接你提到我不知道,如何降低噪音?
您能否指定 使用哪个部分来降低噪声。
谢谢。
Dhivya,
尊敬的 Dhivya:
该波形看起来有一些问题:
如何解决该问题?
[/报价]第一个波形看起来更好、如果可以满足您的要求、您可以尝试检查 dTOF 和 AbsTOF 数据。 可以增加增益以将 ADC 峰值保持在900左右。
谢谢!
此致
约翰逊