This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:信号过小、流量计算发生跳变

Guru**** 2617065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1278209/evm430-fr6047-the-signal-is-too-small-and-the-flow-calculation-trips

器件型号:EVM430-FR6047

大家好、

客户希望 在 TI.com 上重现此程序、 夹住 PVC 管的水表

它们使用与上述链接相同的3D 打印结构和传感器、并准备零流量检测。 一个25 mm PVC 管、换能器角度为50度、构造如下:

从上部计算机检查数据时、可以发现 ADC 采样值太小、峰值仅在200左右、存在明显的失准。 此外、计算流程时会发生数据跳闸。  测量结果与以上链接中给出的方案有很大差异。  

上部计算机配置如下:

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里