请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVM430-FR6047 大家好、
客户希望 在 TI.com 上重现此程序、 夹住 PVC 管的水表。
它们使用与上述链接相同的3D 打印结构和传感器、并准备零流量检测。 一个25 mm PVC 管、换能器角度为50度、构造如下:

从上部计算机检查数据时、可以发现 ADC 采样值太小、峰值仅在200左右、存在明显的失准。 此外、计算流程时会发生数据跳闸。 测量结果与以上链接中给出的方案有很大差异。


上部计算机配置如下:


您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
切里