Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043
大家好、我目前正在使用 MSP430FR6043进行气体测量。
我将尝试获得足够的波形、并在已知可与5994搭配使用的良好绝缘外壳中使用400kHz 换能器。
使用 USS 应用程序上的 F1至 F2 Sweep 函数时、我可以获得一个与5994上旧波形类似的好波形。

根据我的理解、这是一个"好波形"、而且看起来也与我们对5994的预期非常相似。 使用频率380-420。
这里是整个捕获的全图、ADC 窗口更大、以供参考。

我相信在这里、我可以看到启动、然后是频率扫描、并具有一些良好的放大率。 (此处的增益为8.7db、频率在380-420之间)
但是、如果我尝试在400kHz 左右使用单频调获得波形(所示的频率扫描图应提供良好的振幅)、那么无论我如何调节频率、脉冲或其他任何东西、我的波形都根本无法正常显示。


除了窗口调整和采样率改变外、这是相同的设置、以便更好地看到波形。 我必须遗漏有关单频/双频与频率扫描设置的信息。 脉冲数对波形的输出方式也几乎没有影响(该示例设置为24个脉冲)。 除非我存在误解、否则我应该能够找到一些设置、从而为我提供与频率扫描对应的具有单音的波形类似的波形。 我一定要错过一些东西。
感谢您的任何帮助。