This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如果 Vcore 下降但没有 POR、会发生什么情况?

Guru**** 2604965 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1317127/msp430f6779a-what-happens-if-vcore-drop-but-there-is-no-por

器件型号:MSP430F6779A

与我现有的源代码一样、SVSLPE 位被清零。
(禁用 SVS 低电平上电复位)

PMMRIE      =   SVSHPE;

如果 Vcore 下降但没有 POR、会发生什么情况? (例如 MCU 将卡在复位状态)

如何仿真 Vcore 压降但保留 DVCC (如用户指南中的图2-4所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430F6779A

    禁用 SVSHPE 和 SVSLPE 的作用是什么?

    在没有 POR 的情况下、如果 Vcore 下降、会发生什么情况? (例如、可能发生一些严重事件、例如 MCU 卡滞)

    uint16_t PMM_setVCoreUp ( uint8_t level){
        uint32_t PMMRIE_backup, SVSMHCTL_backup, SVSMLCTL_backup;
    
        //The code flow for increasing the Vcore has been altered to work around
        //the erratum FLASH37.
        //Please refer to the Errata sheet to know if a specific device is affected
        //DO NOT ALTER THIS FUNCTION
    
        //Open PMM registers for write access
        HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0xA5;
    
        //Disable dedicated Interrupts
        //Backup all registers
        PMMRIE_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE);
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) &= ~(SVMHVLRPE | SVSHPE | SVMLVLRPE |
                                              SVSLPE | SVMHVLRIE | SVMHIE |
                                              SVSMHDLYIE | SVMLVLRIE | SVMLIE |
                                              SVSMLDLYIE
                                              );
        SVSMHCTL_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL);
        SVSMLCTL_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL);
    
        //Clear flags
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) = 0;
    
        //Set SVM highside to new level and check if a VCore increase is possible
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) = SVMHE | SVSHE | (SVSMHRRL0 * level);
    
        //Wait until SVM highside is settled
        while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
    
        //Clear flag
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
    
        //Check if a VCore increase is possible
        if ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVMHIFG) == SVMHIFG){
            //-> Vcc is too low for a Vcore increase
            //recover the previous settings
            HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
            HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) = SVSMHCTL_backup;
    
            //Wait until SVM highside is settled
            while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
    
            //Clear all Flags
            HWREG16(PMM_BASE +
                OFS_PMMIFG) &= ~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
                                 SVMLVLRIFG | SVMLIFG |
                                 SVSMLDLYIFG
                                 );
    
            //Restore PMM interrupt enable register
            HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) = PMMRIE_backup;
            //Lock PMM registers for write access
            HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0x00;
            //return: voltage not set
            return ( STATUS_FAIL) ;
        }
    
        //Set also SVS highside to new level
        //Vcc is high enough for a Vcore increase
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) |= (SVSHRVL0 * level);
    
        //Wait until SVM highside is settled
        while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
    
        //Clear flag
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
    
        //Set VCore to new level
        HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_L) = PMMCOREV0 * level;
    
        //Set SVM, SVS low side to new level
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) = SVMLE | (SVSMLRRL0 * level) |
                                             SVSLE | (SVSLRVL0 * level);
    
        //Wait until SVM, SVS low side is settled
        while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMLDLYIFG) == 0) ;
    
        //Clear flag
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMLDLYIFG;
        //SVS, SVM core and high side are now set to protect for the new core level
    
        //Restore Low side settings
        //Clear all other bits _except_ level settings
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) &= (SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 +
                                               SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2
                                               );
    
        //Clear level settings in the backup register,keep all other bits
        SVSMLCTL_backup &=
            ~(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 + SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2);
    
        //Restore low-side SVS monitor settings
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) |= SVSMLCTL_backup;
    
        //Restore High side settings
        //Clear all other bits except level settings
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) &= (SVSHRVL0 + SVSHRVL1 +
                                               SVSMHRRL0 + SVSMHRRL1 +
                                               SVSMHRRL2
                                               );
    
        //Clear level settings in the backup register,keep all other bits
        SVSMHCTL_backup &=
            ~(SVSHRVL0 + SVSHRVL1 + SVSMHRRL0 + SVSMHRRL1 + SVSMHRRL2);
    
        //Restore backup
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) |= SVSMHCTL_backup;
    
        //Wait until high side, low side settled
        while (((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMLDLYIFG) == 0) ||
               ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0)) ;
    
        //Clear all Flags
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
                                              SVMLVLRIFG | SVMLIFG | SVSMLDLYIFG
                                              );
    
        //Restore PMM interrupt enable register
        HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) = PMMRIE_backup;
    
        //Lock PMM registers for write access
        HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0x00;
    
        return ( STATUS_SUCCESS) ;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释更多详细信息(在用户指南2.2.2电源电压监控器和监测器中有所介绍)

    是否有关于外部 VCORE 引脚上的破坏性情况以及外部 VCORE 引脚上的寄生事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

       为了防止在 VCORE 设置期间发生意外的 POR、SVSHPE 和 SVSLPE 被禁用。 如果您的 VDD 降至所需的运行水平以下、您仍将获得 POR。

    VCORE 的破坏性条件可能是 布线过于接近 VCORE 引脚/ VCORE 电容器的寄生效应。 由于 PCB 设计而耦合到 VCORE 上的其他信号可能会导致 VCORE 波动并将电压降至预期值以下。 一般来说、如果让其他信号布线远离 VCORE、寄生效应是不存在问题的;VCORE 引脚是一个转角引脚、因此可更轻松地使 VCORE 远离其他信号。

    我已经注意到了几个帖子、其中涉及 VCORE 电平增加的操作以及 MCU 卡滞事件的可能性。

    1. 您是否在运行期间仔细研究了 VCORE 电容器、以便查看 MCU 卡滞时的值?
    2. 您如何识别 MCU 的代码进展不顺利?
      1. 它是否会在代码中一致的行停止?
    3. 您是否能够轻松复制运行其他测试时遇到的问题、还是看似随机的问题?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)您是否在运行期间仔细研究了 VCORE 电容器以查看 MCU 卡滞时的值?
    是的、我已经测量了 MCU 卡住时的 VCORE、(VCORE)= 1.42V

    2) 2)您如何识别 MCU 的代码进度?
    通过以下证据进行检查
    1) 1)复位引脚变为高电平:如果代码过程中、复位引脚因 NMI 功能而应变为低电平。
    2) Vcore:如果代码处理 Vcore 应更改为2、3、0 LPM 及我们的功能

    但这次只停留在 VCORE 0 (1.42V)

    它是否会在代码中一致的行停止?
    我发现、只有代码在系统预初始化函数处停止、但在实验练习中却不能使其停止。

    int system_pre_init(void)
    {
    
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
    
        // Clear RTCHOLD Bit after reset
        RTCCTL0_H = RTCKEY_H;     // unlock
        RTCCTL1 &= ~RTCHOLD;      // release RTC
        RTCCTL0_H = 0x00;         // lock
    
        SFRRPCR = SYSNMI | SYSNMIIES | SYSRSTRE;
    
        return 1;
    }



    3) 3)您是否能够轻松复制您正在运行的问题以运行其他测试、还是看起来是随机的?
    我无法在实验室中重现此问题、只能在实际使用现场找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    在激活模式下、Core0的 VCORE 值似乎正确。

    另外在2上、您是否能够连接到器件并单步执行代码? 我想确认 MCU 不会继续在代码中运行。 如果继续、则调试器可能会提供帮助、因此我们无法排除运行模式下发生的情况。

    您是否在多个器件上看到过这种情况?

    您是否检查了 PMM 错误 以验证工艺流程中是否未运行任何此类方案?

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    另外在2上、您是否能够连接到器件并单步执行代码?

    否、我没有使用调试器来检查实际样本" MCU 变回卡滞"。 因为我担心它会复位 MCU 或程序计数器(因此、问题和原因证据可能消失)。

    好的、我已经使用 PMM26使用另一个板(修改后的源代码)重现了情况、从而使"MCU 停止运行"。

    尝试使用调试器后 、无法使用 CCS 连接到 MCU。

    您是否在多个器件上看到过这种情况?

    是的、实际应用中的多个器件中会出现问题(我估计为0.5到1 %)。

    您是否检查了 PMM 错误 以验证工艺流程中是否未运行任何此类方案?

    是的、我已经查看了勘误表。 源代码主要用作预防权变措施过程。

    除了我在下面发现的一点。

    "为了防止用例2引起的锁定、SVSMLDLYIFG 标志检查的超时
    应该实施到300us。"

    但我不认为以上内容会导致这个问题、因为在源代码中没有拉取检查。 SVSMLDLYIFG== 1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑另外一点、为什么 AUX0LVL 和 SVSMHRRL 的默认值位于用户指南中的无效区域(AUX0LVL = 0、SVSMHRR = 0)。

    这可能会导致 MCU 像我发现的那样卡在复位状态中运行?

    多个[/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我未在该线程中看到将 RST 引脚设置为 NMI 中断而不是 RST 函数的代码片段。 您是否认为这是现场可能出现的情况? 您的器件在哪里设置了 SVS 模块并且发生了一个 rst? 最好在 PMM SET VCORE 功能之前添加此特性、以将 RST 引脚更改为 NMI。

    在 NMI 中、您仍然可以如何处理您认为合适的中断(是实际重置代码还是继续进行 VCORE 设置)。

    对于 CCS 连接、在工程属性中、您可以将调试器设置为"连接时暂停"、而不是连接时复位。 您还可以加载代码中的符号、以便 CCS 和调试器可以连接和单步执行、而无需对器件进行复位或编程。

    ——

    AUX0LVL 问题。 这仅适用于启用开关的情况、默认情况下禁用开关。

    我建议您在启用切换时增加 AUX0LVL 的电平。

    此致、
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    关于在您启用切换时增大 AUX0LVL 的电平。

    您认为下面的代码是正确的吗? 这是关于设置电平、然后解锁要切换的电源。

    如果在第一行变为 AUXKEY (同时解锁)、过程是否正确?

        AUXCTL0_H = AUXKEY_H;
        AUXIE     = 0x0000;                         // AUXIE
        AUXCTL2   =  (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_3 | AUX2LVL_0);
        AUXIFG   &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG);
    
        AUXCTL1 |=   AUX2MD;                        // AUXCTL1    Software controlled AUXVCC2 auxiliary supply mode.
        AUXCTL1 &= ~(AUX0MD | AUX1MD);              //            Hardware controlled AUXVCC1 auxiliary supply mode.
                                                    //            Hardware controlled AUXVCC0 auxiliary supply mode.
        AUXIFG   &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG);
                                                    // AUXIFG
        if ((AUXCTL0_L & LOCKAUX_L) == LOCKAUX_L)   // Auxiliary is locked because of core power down?
        {
            AUXCTL0_L &= ~LOCKAUX_L;                // Release Auxiliary module from core power down
        }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    您需要先验证辅助模块是否未锁定、然后再写入密钥。 在第1行、如果您将其从

    AUXCTL0_H = AUXKEY_H;

    AUXCTL0 = AUXKEY_H;

    然后、我相信您将会解锁辅助模块并允许对其进行写入。 否则、我认为辅助模块没有被写入到关闭复位/上电状态。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    让我们返回、预置我的源代码。

    步骤1:在行1之前 AUXCTL0_H = AUXKEY_H;

    第2步:在行1 AUXCTL0_H = AUXKEY_H 之后;

    步骤3:在行3之后 AUXCTL2  = (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_3 | AUX2LVL_0);

    第4步:在行13 AUXCTL0_L &&~LOCKAUX _L 之后;

    为什么这个代码可以在没有"写入 AUXKEY 和 LOCKAUX 位被清零"的情况下写入步骤3中的设置(步骤1只写入密钥)?

    它是否与用户指南相冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    这与用户指南不符。 让我看看我是否可以在最后重新创建这个。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tink:

    我已经在我身边进行了测试、我仍在研究这一点。

    此致、

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?