与我现有的源代码一样、SVSLPE 位被清零。
(禁用 SVS 低电平上电复位)
PMMRIE = SVSHPE;
如果 Vcore 下降但没有 POR、会发生什么情况? (例如 MCU 将卡在复位状态)
如何仿真 Vcore 压降但保留 DVCC (如用户指南中的图2-4所示)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
与我现有的源代码一样、SVSLPE 位被清零。
(禁用 SVS 低电平上电复位)
PMMRIE = SVSHPE;
如果 Vcore 下降但没有 POR、会发生什么情况? (例如 MCU 将卡在复位状态)
如何仿真 Vcore 压降但保留 DVCC (如用户指南中的图2-4所示)?

器件型号:MSP430F6779A
禁用 SVSHPE 和 SVSLPE 的作用是什么?
在没有 POR 的情况下、如果 Vcore 下降、会发生什么情况? (例如、可能发生一些严重事件、例如 MCU 卡滞)
uint16_t PMM_setVCoreUp ( uint8_t level){
uint32_t PMMRIE_backup, SVSMHCTL_backup, SVSMLCTL_backup;
//The code flow for increasing the Vcore has been altered to work around
//the erratum FLASH37.
//Please refer to the Errata sheet to know if a specific device is affected
//DO NOT ALTER THIS FUNCTION
//Open PMM registers for write access
HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0xA5;
//Disable dedicated Interrupts
//Backup all registers
PMMRIE_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE);
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) &= ~(SVMHVLRPE | SVSHPE | SVMLVLRPE |
SVSLPE | SVMHVLRIE | SVMHIE |
SVSMHDLYIE | SVMLVLRIE | SVMLIE |
SVSMLDLYIE
);
SVSMHCTL_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL);
SVSMLCTL_backup = HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL);
//Clear flags
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) = 0;
//Set SVM highside to new level and check if a VCore increase is possible
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) = SVMHE | SVSHE | (SVSMHRRL0 * level);
//Wait until SVM highside is settled
while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
//Clear flag
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
//Check if a VCore increase is possible
if ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVMHIFG) == SVMHIFG){
//-> Vcc is too low for a Vcore increase
//recover the previous settings
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) = SVSMHCTL_backup;
//Wait until SVM highside is settled
while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
//Clear all Flags
HWREG16(PMM_BASE +
OFS_PMMIFG) &= ~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
SVMLVLRIFG | SVMLIFG |
SVSMLDLYIFG
);
//Restore PMM interrupt enable register
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) = PMMRIE_backup;
//Lock PMM registers for write access
HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0x00;
//return: voltage not set
return ( STATUS_FAIL) ;
}
//Set also SVS highside to new level
//Vcc is high enough for a Vcore increase
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) |= (SVSHRVL0 * level);
//Wait until SVM highside is settled
while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0) ;
//Clear flag
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMHDLYIFG;
//Set VCore to new level
HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_L) = PMMCOREV0 * level;
//Set SVM, SVS low side to new level
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) = SVMLE | (SVSMLRRL0 * level) |
SVSLE | (SVSLRVL0 * level);
//Wait until SVM, SVS low side is settled
while ((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMLDLYIFG) == 0) ;
//Clear flag
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~SVSMLDLYIFG;
//SVS, SVM core and high side are now set to protect for the new core level
//Restore Low side settings
//Clear all other bits _except_ level settings
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) &= (SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 +
SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2
);
//Clear level settings in the backup register,keep all other bits
SVSMLCTL_backup &=
~(SVSLRVL0 + SVSLRVL1 + SVSMLRRL0 + SVSMLRRL1 + SVSMLRRL2);
//Restore low-side SVS monitor settings
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMLCTL) |= SVSMLCTL_backup;
//Restore High side settings
//Clear all other bits except level settings
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) &= (SVSHRVL0 + SVSHRVL1 +
SVSMHRRL0 + SVSMHRRL1 +
SVSMHRRL2
);
//Clear level settings in the backup register,keep all other bits
SVSMHCTL_backup &=
~(SVSHRVL0 + SVSHRVL1 + SVSMHRRL0 + SVSMHRRL1 + SVSMHRRL2);
//Restore backup
HWREG16(PMM_BASE + OFS_SVSMHCTL) |= SVSMHCTL_backup;
//Wait until high side, low side settled
while (((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMLDLYIFG) == 0) ||
((HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) & SVSMHDLYIFG) == 0)) ;
//Clear all Flags
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMIFG) &= ~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG |
SVMLVLRIFG | SVMLIFG | SVSMLDLYIFG
);
//Restore PMM interrupt enable register
HWREG16(PMM_BASE + OFS_PMMRIE) = PMMRIE_backup;
//Lock PMM registers for write access
HWREG8(PMM_BASE + OFS_PMMCTL0_H) = 0x00;
return ( STATUS_SUCCESS) ;
}尊敬的 Tink:
为了防止在 VCORE 设置期间发生意外的 POR、SVSHPE 和 SVSLPE 被禁用。 如果您的 VDD 降至所需的运行水平以下、您仍将获得 POR。
VCORE 的破坏性条件可能是 布线过于接近 VCORE 引脚/ VCORE 电容器的寄生效应。 由于 PCB 设计而耦合到 VCORE 上的其他信号可能会导致 VCORE 波动并将电压降至预期值以下。 一般来说、如果让其他信号布线远离 VCORE、寄生效应是不存在问题的;VCORE 引脚是一个转角引脚、因此可更轻松地使 VCORE 远离其他信号。
我已经注意到了几个帖子、其中涉及 VCORE 电平增加的操作以及 MCU 卡滞事件的可能性。
此致、
卢克
1) 1)您是否在运行期间仔细研究了 VCORE 电容器以查看 MCU 卡滞时的值?
是的、我已经测量了 MCU 卡住时的 VCORE、(VCORE)= 1.42V
2) 2)您如何识别 MCU 的代码进度?
通过以下证据进行检查
1) 1)复位引脚变为高电平:如果代码过程中、复位引脚因 NMI 功能而应变为低电平。
2) Vcore:如果代码处理 Vcore 应更改为2、3、0 LPM 及我们的功能
但这次只停留在 VCORE 0 (1.42V)
它是否会在代码中一致的行停止?
我发现、只有代码在系统预初始化函数处停止、但在实验练习中却不能使其停止。
int system_pre_init(void)
{
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
// Clear RTCHOLD Bit after reset
RTCCTL0_H = RTCKEY_H; // unlock
RTCCTL1 &= ~RTCHOLD; // release RTC
RTCCTL0_H = 0x00; // lock
SFRRPCR = SYSNMI | SYSNMIIES | SYSRSTRE;
return 1;
}
3) 3)您是否能够轻松复制您正在运行的问题以运行其他测试、还是看起来是随机的?
我无法在实验室中重现此问题、只能在实际使用现场找到。
Luke、您好!
另外在2上、您是否能够连接到器件并单步执行代码?
否、我没有使用调试器来检查实际样本" MCU 变回卡滞"。 因为我担心它会复位 MCU 或程序计数器(因此、问题和原因证据可能消失)。
好的、我已经使用 PMM26使用另一个板(修改后的源代码)重现了情况、从而使"MCU 停止运行"。
尝试使用调试器后 、无法使用 CCS 连接到 MCU。

您是否在多个器件上看到过这种情况?
是的、实际应用中的多个器件中会出现问题(我估计为0.5到1 %)。
您是否检查了 PMM 错误 以验证工艺流程中是否未运行任何此类方案?
是的、我已经查看了勘误表。 源代码主要用作预防权变措施过程。

除了我在下面发现的一点。
"为了防止用例2引起的锁定、SVSMLDLYIFG 标志检查的超时
应该实施到300us。"
但我不认为以上内容会导致这个问题、因为在源代码中没有拉取检查。 SVSMLDLYIFG== 1.
我怀疑另外一点、为什么 AUX0LVL 和 SVSMHRRL 的默认值位于用户指南中的无效区域(AUX0LVL = 0、SVSMHRR = 0)。

这可能会导致 MCU 像我发现的那样卡在复位状态中运行?
多个[/报价]
我未在该线程中看到将 RST 引脚设置为 NMI 中断而不是 RST 函数的代码片段。 您是否认为这是现场可能出现的情况? 您的器件在哪里设置了 SVS 模块并且发生了一个 rst? 最好在 PMM SET VCORE 功能之前添加此特性、以将 RST 引脚更改为 NMI。
在 NMI 中、您仍然可以如何处理您认为合适的中断(是实际重置代码还是继续进行 VCORE 设置)。
对于 CCS 连接、在工程属性中、您可以将调试器设置为"连接时暂停"、而不是连接时复位。 您还可以加载代码中的符号、以便 CCS 和调试器可以连接和单步执行、而无需对器件进行复位或编程。

——
AUX0LVL 问题。 这仅适用于启用开关的情况、默认情况下禁用开关。

我建议您在启用切换时增加 AUX0LVL 的电平。
此致、
卢克
尊敬的Luke Ledbetter:
关于在您启用切换时增大 AUX0LVL 的电平。
您认为下面的代码是正确的吗? 这是关于设置电平、然后解锁要切换的电源。
如果在第一行变为 AUXKEY (同时解锁)、过程是否正确?
AUXCTL0_H = AUXKEY_H;
AUXIE = 0x0000; // AUXIE
AUXCTL2 = (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_3 | AUX2LVL_0);
AUXIFG &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG);
AUXCTL1 |= AUX2MD; // AUXCTL1 Software controlled AUXVCC2 auxiliary supply mode.
AUXCTL1 &= ~(AUX0MD | AUX1MD); // Hardware controlled AUXVCC1 auxiliary supply mode.
// Hardware controlled AUXVCC0 auxiliary supply mode.
AUXIFG &= ~(AUX0SWIFG | AUX1SWIFG | AUX2SWIFG | AUX0DRPIFG | AUX1DRPIFG | AUX2DRPIFG | AUXMONIFG | AUXSWNMIFG);
// AUXIFG
if ((AUXCTL0_L & LOCKAUX_L) == LOCKAUX_L) // Auxiliary is locked because of core power down?
{
AUXCTL0_L &= ~LOCKAUX_L; // Release Auxiliary module from core power down
}
Luke、您好!
让我们返回、预置我的源代码。
步骤1:在行1之前 AUXCTL0_H = AUXKEY_H;

第2步:在行1 AUXCTL0_H = AUXKEY_H 之后;

步骤3:在行3之后 AUXCTL2 = (AUXMR_0 | AUX0LVL_6 | AUX1LVL_3 | AUX2LVL_0);

第4步:在行13 AUXCTL0_L &&~LOCKAUX _L 之后;

为什么这个代码可以在没有"写入 AUXKEY 和 LOCKAUX 位被清零"的情况下写入步骤3中的设置(步骤1只写入密钥)?
它是否与用户指南相冲突?