This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:随着测试进度、水表误差增加

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1358268/evm430-fr6047-water-meter-error-increase-as-the-test-progress

器件型号:EVM430-FR6047

你好。

我在使用 EVM430-FR6047测量水时遇到了一些问题。

校准、测试概述、问题位于 PDF 文件中、 测试结果位于 Excel 文件中。

e2e.ti.com/.../Test-overview.pdfe2e.ti.com/.../test-result.xlsx

请检查 PDF 文件并回复评论。

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我会将您的问题转发给 USS 专家、并就您的要求提出他的意见。

    B.R.

    萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    有一些想法会导致3号 EVM 无法按预期工作。  

    首先需要检查的是电源。 建议为 EVM 板使用外部电源以获得最佳性能。  

    您可以从块1供电。 然后将开关转至块2中的 EXT。 然后移除块3中的 VCC 跳线。  

    对于温度方面、我认为只有2摄氏度的变化不会造成这种影响。  基于 ADC 的方法对温度不敏感。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我使用3.63V 电池将3号 EVM 的功率从 ezFET 更改为"外部"。

    我再次使用电池校准 EVM 3、并使用 EVM 1 2进行测试。  

    (EVM 3配置、校准参数)

    e2e.ti.com/.../0285.USSConfig.xml e2e.ti.com/.../8637.USSVFRCalibFlowConfig.xml

    1号、2号 EVM  在与以前相同的环境中进行了测试。  (使用 ezFET 电源)

    这是测试结果。

    e2e.ti.com/.../test-result-2.xlsx

    与 EVM #1和#2不同,EVM #3看起来不稳定。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    3号电路板上16LPH 处的流量似乎不稳定。 我建议进行一些测试、以确定该问题是否与 EVM 板、管道和传感器或测试台上的测试位置有关。  

    首先、仅切换2号和3号 EVM 板。 如果它与电路板相关、那么它可以发挥作用。  

    然后、使用换能器切换2号和3号管道的管道位置。 它可以判断该问题是与位置还是管道有关。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回复。

    我仅切换2号和3号 EVM、然后使用电池校准和测试 EVM。

    e2e.ti.com/.../test-result-3.xlsx

    尽管同时校准和测试了2号、3号 EVM、但2号 EVM (具有3号管道)测试结果不好。

    3号管道或位置似乎有问题、因此我将在下一次测试中更改管道或位置。

    但我有一个问题。

    在我测试迭代1 10L/h VFR 之前、EVM#2 (使用3号管道) Delta ToF 大约为-200和1L/h VFR、甚至认为流速为零。

    它影响了迭代1号测试结果。

    因此、我已重新连接电池和5引脚(笔记本电脑)、Delta ToF 更改为大约-50和0 VFR。

    由于 ToF 差和测试结果似乎很奇怪、校准期间可能会更改 ToF 差。

    当我移除 VCC 跳线以将 EVM 与电池配合使用时、未移除 GND 跳线、因为没有它、EVM 无法连接到 USS GUI。

    请检查我是否有任何问题。

    感谢您的帮助。

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    好的。 尝试移除这四个跳线。 如果噪声是通过 GND 引脚发出的、则尝试使用其他笔记本电脑或其他 USB 端口。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回复。

    根据您的建议、我在不使用跳线 的情况下进行测试、并使用不同的笔记本电脑、USB 端口进行测试。

    测试结果位于此处。

     

    e2e.ti.com/.../Delta-ToF-Test.pdf

    请检查 PDF 文件并回复评论。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    零流量条件会影响水的测量。 如果在零流量时大约为1LPH、则在10LPH 时会产生10%的误差。  

    因此、 拔下跳线和更换笔记本电脑无法解决该问题。 我们在前面已经测试过、EVM#2使用#2管道时是正常的。 此错误现在仅显示在#3管道上。 我假设这个问题是由换能器引起的。

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢回复。

    我使用其他换能器进行测试。 (不同产品)

    请检查此 PDF 文件并回复。

    e2e.ti.com/.../Change-Transducers.pdf 

    e2e.ti.com/.../test-result-5.xlsx 

    e2e.ti.com/.../4718.USSConfig.xml

    感谢您的帮助

    Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    ADC 捕获模式看起来是什么样子的? 我不记得您之前是否发送过 ADC 捕获。  

    此致、

    现金豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在具备上述参数的情况下、ADC 捕获看起来如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我可以看到 ADC 捕获结果。 但您也可以尝试将 numberOfPulses 设置为12。 与 SigSamplingFreq 处于3600。  

    检查它是否会改善结果。  

    我们需要检查的另一个要点是位置#3。 已知的所有问题数据都发生在3号位置。 我们需要检查这一点。  

    此致、

    现金豪