你好。
我在使用 EVM430-FR6047测量水时遇到了一些问题。
校准、测试概述、问题位于 PDF 文件中、 测试结果位于 Excel 文件中。
e2e.ti.com/.../Test-overview.pdfe2e.ti.com/.../test-result.xlsx
请检查 PDF 文件并回复评论。
感谢您的帮助、
金
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我在使用 EVM430-FR6047测量水时遇到了一些问题。
校准、测试概述、问题位于 PDF 文件中、 测试结果位于 Excel 文件中。
e2e.ti.com/.../Test-overview.pdfe2e.ti.com/.../test-result.xlsx
请检查 PDF 文件并回复评论。
感谢您的帮助、
金
感谢您的回复。
我使用3.63V 电池将3号 EVM 的功率从 ezFET 更改为"外部"。
我再次使用电池校准 EVM 3、并使用 EVM 1 2进行测试。
(EVM 3配置、校准参数)
e2e.ti.com/.../0285.USSConfig.xml e2e.ti.com/.../8637.USSVFRCalibFlowConfig.xml
1号、2号 EVM 在与以前相同的环境中进行了测试。 (使用 ezFET 电源)
这是测试结果。
e2e.ti.com/.../test-result-2.xlsx
与 EVM #1和#2不同,EVM #3看起来不稳定。
感谢您的帮助、
金
你好
感谢您的回复。
我仅切换2号和3号 EVM、然后使用电池校准和测试 EVM。
e2e.ti.com/.../test-result-3.xlsx
尽管同时校准和测试了2号、3号 EVM、但2号 EVM (具有3号管道)测试结果不好。
3号管道或位置似乎有问题、因此我将在下一次测试中更改管道或位置。
但我有一个问题。
在我测试迭代1 10L/h VFR 之前、EVM#2 (使用3号管道) Delta ToF 大约为-200和1L/h VFR、甚至认为流速为零。

它影响了迭代1号测试结果。


因此、我已重新连接电池和5引脚(笔记本电脑)、Delta ToF 更改为大约-50和0 VFR。

由于 ToF 差和测试结果似乎很奇怪、校准期间可能会更改 ToF 差。
当我移除 VCC 跳线以将 EVM 与电池配合使用时、未移除 GND 跳线、因为没有它、EVM 无法连接到 USS GUI。

请检查我是否有任何问题。
感谢您的帮助。
Kim。
你好
感谢您的回复。
根据您的建议、我在不使用跳线 的情况下进行测试、并使用不同的笔记本电脑、USB 端口进行测试。
测试结果位于此处。
e2e.ti.com/.../Delta-ToF-Test.pdf
请检查 PDF 文件并回复评论。
感谢您的帮助、
金
大家好、谢谢回复。
我使用其他换能器进行测试。 (不同产品)
请检查此 PDF 文件并回复。
e2e.ti.com/.../Change-Transducers.pdf
e2e.ti.com/.../test-result-5.xlsx
e2e.ti.com/.../4718.USSConfig.xml
感谢您的帮助
Kim。