This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:UART TX 中断

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1424747/msp430fr2433-uart-tx-interrupt

器件型号:MSP430FR2433

工具与软件:

工具:CCS 12.7.1

大家好!

C.

有人 给我一个关于这个代码的手?

#include <msp430.h> 

#define MCLK_FREQ_MHZ 1                     // MCLK = 1MHz

void Software_Trim();                       // Software Trim to get the best DCOFTRIM value
void UARTConf(void);

/**
 * main.c
 */
int main(void)
{
	WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// stop watchdog timer
	
	__bis_SR_register(SCG0);                // Disable FLL
    CSCTL3 = SELREF__REFOCLK;               // Set REFO as FLL reference source
    CSCTL1 = DCOFTRIMEN | DCOFTRIM0 | DCOFTRIM1 | DCORSEL_0;// DCOFTRIM=3, DCO Range = 1MHz
    CSCTL2 = FLLD_0 + 30;                   // DCODIV = 1MHz
    __delay_cycles(3);
    __bic_SR_register(SCG0);                // Enable FLL
    Software_Trim();                        // Software Trim to get the best DCOFTRIM value
    CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELA__REFOCLK; // set default REFO(~32768Hz) as ACLK source, ACLK = 32768Hz
                                               // default DCODIV as MCLK and SMCLK source
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;                     // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
                                                  // to activate previously configured port settings
	UARTConf();

	__bis_SR_register(LPM3_bits|GIE);         // Enter LPM3, interrupts enabled
	__no_operation();                         // For debugger

	return 0;
}

void UARTConf(void)
{
    // Configure UART pins
    P1SEL0 |= BIT4 | BIT5;                    // set 2-UART pin as second function

    // Configure UART
    UCA0CTLW0 |= UCSWRST;                     // Put eUSCI in reset
    UCA0CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;

    // Baud Rate calculation (infos in UG table 22-5)
    UCA0BR0 = 6;                              // 1000000/16/9600 = 6.51
    UCA0BR1 = 0;
    UCA0MCTLW = 0x2000 | UCOS16 | UCBRF_8;      // 1000000/16/9600 - INT(1000000/16/9600)=0.51
                                                // UCBRFx = int (0.51*16) = 8; 16 bcz of UCOS16
                                                // UCBRSx value = 0x20
    UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST;                    // Initialize eUSCI
    UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
}

#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_VECTOR
__interrupt void USCI_A0_ISR(void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
{
  switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG))
  {
    case USCI_NONE: break;
    case USCI_UART_UCRXIFG:
      while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
      UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
      __no_operation();
      break;
    case USCI_UART_UCTXIFG: break;
    case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
    case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
    default: break;
  }
}

void Software_Trim()
{
    unsigned int oldDcoTap = 0xffff;
    unsigned int newDcoTap = 0xffff;
    unsigned int newDcoDelta = 0xffff;
    unsigned int bestDcoDelta = 0xffff;
    unsigned int csCtl0Copy = 0;
    unsigned int csCtl1Copy = 0;
    unsigned int csCtl0Read = 0;
    unsigned int csCtl1Read = 0;
    unsigned int dcoFreqTrim = 3;
    unsigned char endLoop = 0;

    do
    {
        CSCTL0 = 0x100;                         // DCO Tap = 256
        do
        {
            CSCTL7 &= ~DCOFFG;                  // Clear DCO fault flag
        }while (CSCTL7 & DCOFFG);               // Test DCO fault flag

        __delay_cycles((unsigned int)3000 * MCLK_FREQ_MHZ);// Wait FLL lock status (FLLUNLOCK) to be stable
                                                           // Suggest to wait 24 cycles of divided FLL reference clock
        while((CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)) && ((CSCTL7 & DCOFFG) == 0));

        csCtl0Read = CSCTL0;                   // Read CSCTL0
        csCtl1Read = CSCTL1;                   // Read CSCTL1

        oldDcoTap = newDcoTap;                 // Record DCOTAP value of last time
        newDcoTap = csCtl0Read & 0x01ff;       // Get DCOTAP value of this time
        dcoFreqTrim = (csCtl1Read & 0x0070)>>4;// Get DCOFTRIM value

        if(newDcoTap < 256)                    // DCOTAP < 256
        {
            newDcoDelta = 256 - newDcoTap;     // Delta value between DCPTAP and 256
            if((oldDcoTap != 0xffff) && (oldDcoTap >= 256)) // DCOTAP cross 256
                endLoop = 1;                   // Stop while loop
            else
            {
                dcoFreqTrim--;
                CSCTL1 = (csCtl1Read & (~DCOFTRIM0)) | (dcoFreqTrim<<4);
            }
        }
        else                                   // DCOTAP >= 256
        {
            newDcoDelta = newDcoTap - 256;     // Delta value between DCPTAP and 256
            if(oldDcoTap < 256)                // DCOTAP cross 256
                endLoop = 1;                   // Stop while loop
            else
            {
                dcoFreqTrim++;
                CSCTL1 = (csCtl1Read & (~DCOFTRIM0)) | (dcoFreqTrim<<4);
            }
        }

        if(newDcoDelta < bestDcoDelta)         // Record DCOTAP closest to 256
        {
            csCtl0Copy = csCtl0Read;
            csCtl1Copy = csCtl1Read;
            bestDcoDelta = newDcoDelta;
        }

    }while(endLoop == 0);                      // Poll until endLoop == 1

    CSCTL0 = csCtl0Copy;                       // Reload locked DCOTAP
    CSCTL1 = csCtl1Copy;                       // Reload locked DCOFTRIM
    while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // Poll until FLL is locked
}
// End of file

它只应该回显从连接到 GPS 模块的 RX 引脚接收到的数据。 我可以进行检查、中断没有触发、并且已经检查了导线电路。

感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你从 main ()返回,它关闭所有-包括中断。 您需要一个 while (1){}无限循环。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > __ bis_SR_register (LPM3_bits |GIE);//进入 LPM3、中断被启用

    在 LPM3中、SMCLK 被关闭。 请尝试改用:

    > __ bis_SR_register (LPM0_bits|GIE);//进入 LPM0、中断被启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    时钟请求系统在串行端口需要时不能启用 SMCLK? 这可能会因检测到起始位时的时钟启动延迟而导致时序问题。 这会导致数据错误、而不是完全缺少数据。

    此外、ISR 不会导致从 LPM3退出、因此 main 中缺少 while (1)应该无关紧要。

    我想知道代码是否会将其用于 UART init。 可能会卡在所有这些时钟系统的抖动中。 尝试使用调试器进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我移除了 J101接头的 RX/TX 引脚、现在触发 RX 中断。 但来自 GPS 的数据不回传。 我将使用逻辑分析仪来监控引脚。 还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是否在 UCA0TXBUF = UCA0RXBUF 上放置了一个中断以确保你到达那里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来 您想要通过 UCA0 Rx 侧接受 GPS 输出、然后通过 UCA0 Tx 侧将其回显到反向通道 UART (PC 终端)。

    如果是、您应该(仅限)将 TXD 跳线放回 J101上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的伙伴!