This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:使用 MSP430G2744读取 MIFARE 经典卡的内容

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, MSP430F2370, MSP-EXP430F5529LP, MSP430G2744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1089663/dlp-7970abp-with-msp430g2744-read-contents-of-mifare-classic-card

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件:TRF7970AMSP430F2370MSP-EXP430F5529LPMSP430G2744

尊敬的 TI 工程师:

我已经学习了读取 Mifare 经典卡的 DM1和 DM0的 sloa214和 slos743m 项目。

我知道 SDM 和 DM1需要 I/O_2到 I/O_7 f 的引脚分配、另一个 DM0需要引脚分配 MOD 和 I/O_6。

在我看到  TRF7970 BoosterPack v4.7的引脚图后  、我的问题如下:

对于 SDM 和 DM1:未 将 I/O_3和 I/O_5从 TRF7970 IC 连接到外部,  TRF7970 BoosterPack v4.7上是否有其他引脚?

对于 DM0:7970 IC 的引脚分配 MOD 未 连接到跳线1和跳线2 (共20个引脚),知道 DM0的情况下可用 吗?

谢谢!

image1:我的环境

Image2: TRF7970A 评估模块(EVM)的 sloa214引脚功能

Image3:TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚分配、似乎 I/O_3和 I/O_5未从 TRF7970 IC 连接到外部。

图像4:TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚分配、与问题2相关。

Image5:DLP-7970ABP BoosterPack 用户指南,电路板似乎可以进入 DM1和 DM0,如何?

参考文献:

1.DLP-7970ABPBoosterPack 用户指南   http://www.dlpdesign.com/dlp-7970abp-ds-v11.pdf

2.TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚排列  https://www.dlpdesign.com/bpd/7970ABPv47.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    DLP-7970ABP 是第三方电路板设计(公司 DLP Design)、因此这是一个问题、我们将由该公司提供支持。

    我在(2.)中参考了原理图、在第1页中找到 IO_3路由到 Booster Pack 的引脚19、IO_5路由到引脚5。 MOD 信号似乎未连接。您可能可以移除 R12并将 MOD 连接到未使用的端子引脚。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="517358" URL"~支持/无线连接/其他无线组/其他无线/f/其他无线技术论坛/1089663/DLP-7970abp-wing-msp430g2744-mifARE 的读内容- MIFARE 的经典卡"]未从 TRF[/引用]连接

    您好、Andreas、

    我将尝试联系公司 DLP、或许可以根据您提供的信息来确定。

    非常感谢 TI 专家!

    Ken。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    我按照您的建议为 DM1连接 IO_3和 IO_5。 并执行如下示例 sloa214的步骤:

    //通过 SDM 进行转换
       1.Mifare SDM_config();
       2.Mifare SDM_Enter();//Enter Special Direct Mode
       3.Mifare SDM_Transmit (pui16TxData、pui8TxLength、(pui16ParityFlags & DM_TX_Parity));
       4.Mifare SDM_Exit();
    //使用 DM1接收
       5.Mifare DM1_Enter ();
    *** 6.Mifare DM1_receve (pui16RxData、pui8RxLengthBytes、pui8RxLengthBits、(pui16ParityFlags & DM_RX_Parity));
       7.Mifare DM1_Exit ();

    在我的程序执行函数 Mifare_DM1_Enter 的第18步之后(sloa214.pdf 的第15页)、没有发生无法从函数 Mifare_DM1_receve 接收数据的情况。
    是否有任何简单的示例用于测试 SDM 是否收到正确的数据? 或者我的逻辑分析图像出现任何错误。谢谢!

    此致、

    image1:我的逻辑分析

    参考文献:

    使用 TRF7970A sloa214 https://www.ti.com/lit/an/sloa214/sloa214.pdf 的特别直接模式

    My Logic Analyze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我很高兴看到您在项目上取得了一些进展。 唯一可用的示例代码是 MSP430F2370的示例固件(www.ti.com/.../sloa214)。

    我查看了您的逻辑分析仪屏幕截图、并将其与 https://www.ti.com/lit/an/sloa214/sloa214.pdf 中的屏幕截图进行了比较。 我发现唯一的区别是

    • 第9步、MISO 在 sloa214中会继续保持高电平、而在您的屏幕截图中则不是这样
    • MISO 在第11步中也是不同的
    • 步骤12稍后在 sloa214中发生、但应该是不相关的

    MISO 的差异可能表明 TRF7970A 初始化不匹配。 您是否确认了 SPI 命令的正确性? (很难在屏幕截图上看到。) 您还可以读回寄存器以进行确认。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    回答您提出的问题。 我尝试过、但仍然出错。
    我的项目在 MIFARE 授权之前获得 UID、因此我认为 SPI 工作正常。
    但我仍然使用另一个启动板 MSP-EXP430F5529LP 测试了7970ABP。
    发送 ResetFIFO 命令(0x0F)后、发现 MOSI 引脚保持高电平。修复了 MOSI 引脚以低电平启动的问题。
    现在、我从 MISO 引脚接收数据0x7F、就像示例图一样、尽管我每次都无法获取数据。
    我发现了一些新问题。

    来自 AFE 的 MISO 信号比位 Clk 太密集
    步骤11和步骤12末尾的 MISO 信号与示例图不匹配。

    也许我应该先逐步解决问题。谢谢!

    此致、

    image1:我的逻辑分析  -绿色圆圈表示已修复问题、红色圆圈表示新问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    同时、我认为这些协议差异可能是由时序问题引起的。 通常、您的时序与示例图略有不同。 我找到了一 篇旧的 E2E 帖子、指出时序可能很关键。 (BTW):有几篇类似的 E2E 帖子适用于具有 Mifare Classic 的 SDM。 也许值得浏览一下。)

    或者、我建议将示例代码移植到尽可能靠近 LaunchPad 的位置(相同的时钟速度和时序)。

    请告诉我这是否能使它正常工作。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、
    感谢您的帮助、为我提供旧的 E2E 帖子。 我找到了逻辑数据。 "4048.MIFARE Classic SDM_Auth logicdata"、我发现 MISO 引脚在步骤9之后没有达到高电平、但仍然能够成功工作。 由于您昨天提到的时序问题、因此我开始逐个引脚检查每个步进。
    ###下面的示例为"4048.MIFARE Classic SDM_Auth.logicdata"。

    1.MOSI:以前检查过传输的命令。 它们是正确的。
    2. MISO:稍后会详细答覆。
    3.DATA_CLK:2MHz 的速率与 MIFARE 样本相同、但发送两个字节之间的间隔为2us。(小于
                                                                                                     样片2.9us)
    从器件选择:在步骤2命令中、我的项目的 SS 低电平的间隔总计为12.8us。(比样本17.2us 少得多)
    5.IRQ:尚未使用。
    6.SDM_TX_DATA:它与样本非常相似。 不受经销商影响。
    7.SDM_bit_CLK:它与样本非常相似。 不受经销商影响。
    8.SDM_TX_ENABLE:它仅检查关闭时间。但关闭命令代码与样片的代码完全相同。

    #您可以从附加图像中看到已检查的引脚数据。

    我的项目的 WriteByte 样品瓶比样片项目快、因此我添加了一些延迟命令来匹配样片图、特别是用于通过 MOSI 传输数据。
    引脚 MISO 无法控制。 在步骤9之后、可能会升高、但步骤后的样品瓶仍然太密集。
    添加延迟。 我的逻辑分析与样本非常相似、引脚 Miso 除外。 但在 DM1接收模式下、它仍然没有应答。

    1.我想问您 MISO 引脚的反馈协议? 为什么它会变得很高。
    2.bit_CLK 也来自 AFE。 为什么看起来正确、但 MISO 不正确。


    此致、

    image1:DataClkCheck
    图像2:普通比较
    Image3:TxData 和 BitClk 检查
    Image4:MISO 数据(问题!!!)
    Image5:4.14逻辑分析

    image1:DataClkCheck                                          图像2:普通比较

      

    Image3:TxData 和 BitClk 检查                                 Image4:MISO 数据(问题!!!)

      

    Image5:4.14逻辑分析

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    我想我今天不能处理这个问题,然后我将在4月25日休假。 回来后、我会看一下。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    不用担心,在这种流行的 civd-19中要小心。

    祝你旅途愉快。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我希望您已经回到工作岗位并保持健康。
    我正在学习4048.MIFARE Classic SDM_Auth 并在下面找到一些信息

    此数据表明 Mifare 过程执行了两次。
    区别在于:
    MOSI 从高电平或低电平启动。
    2.MISO 状态在步骤9之后、无论它是否获得0x7F、它都始终可以在示例中获得串行时钟。

    我将 Mifare 过程分为两部分;第一部分是用于传输数据的 SDM (步骤9之后)、第二部分是用于接收数据的 DM1。 上次我添加了一些延迟以匹配示例数据、但我无法获得反馈、来自 MISO 的数据也不同。
    因此、我将7970ABP 更改为另一个。 在第9步后、我可以得到非常相似的 MISO 波形、但我仍然无法获得反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    很高兴看到您在匹配信号方面取得了进一步改进、但遗憾的是没有响应。

    我很难更深入地分析、但我还有两个想法:

    1. 您确定 Mifare Clasic 卡工作正常吗? 否则、可能需要在不同的设置上进行验证、只是为了排除标签。
    2. 我仍然怀疑 MSP430有什么区别。 也许应该在尽可能接近 sloa214中原始示例的位置创建设置 并尝试原始示例 固件。 我认为这将提供最高的工作机会。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我很高兴再次见到你。

    问题1:我已经使用 Android 手机和其他阅读器产品检查了 MIFARE 经典卡。 它显示该卡可以接受一个6字节0xFF 的默认密码。 并成功读取/写入块数据。

    问题2:我移植了 sloa214的代码、但没有改变。 但我将尝试使用相同的硬件来实现这一目的。

    顺便说一下、我一直在使用"TRF796x_TRF7970X_MIFARE_12_2013 MSP430 Mifare 固件开发包"。
    最终我的请求将不会被接受、您能否查看该软件包或将其发送给我。 这可能是我在这么长的搜索时间内的最后一次尝试。 非常感谢。


    此致、

    参考:
       www.ti.com/.../TRF796X_TRF7970X_MIFARE_12_2013

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    很难只获得一个适用于 sloa214的 TRF7970A 评估模块。
    因此、我尝试将 sloa214移植到我的环境、即具有7970ABP 的 MSP430G2744。
    下面是移植步骤、附录视频(2分钟34秒)显示了我修改的内容和测试状态。

    1.导入 sloa214项目。
    2.将财产集2370改为2744。
    3.修改 trf797x.h,包括文件2370至2744。
    修改 TRF_ENABLE_SET 更改引脚设置。
    修改 uart.h 以启用 UART。
    6.修改 UART.c 以更改引脚分配和波特率。
    7.在 main.c 中,移动“UART Setup()”行下的“Trf797xCommunicationSetup”行,否则在 UART 设置之前 SPI 设置将不起作用。
    8.在 while 循环结束时重复"SDM_TXENABLE_ON"行、以便每次使用 SDM。
    9.添加打印字符串并设置两个断点:
      1.在"Iso14443aAnticollision (REQA)"行之后、它可以在启动 SDM 之前获得 uid 成功。
      2、IRQ_OFF。 因为在 SDM 步骤9之后没有任何来自 BitClock 的信号。 它会导致身份验证失败。

    最后、我在步骤9之后无法获得 BitClock 的反馈、我尝试了我唯一的7970ABP 中的两个、可能是我的移植步骤中出现了令人沮丧的错误。
    我希望 Vedio 能帮助您和我、非常感谢。

    此致、

    Vedio: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    当我回顾"使用 TRF7970A 的特别直接模式"时、我发现了一件非常重要的事情。
    "TRF7970 Booster Pack v4.7 LaunchPad"是在2013年制造的。  是否可以在2015年支持 SDM 更新?
    7970ABP 上7970 IC 的 S/N 为"TRF 7970A TI 19K C41Q G4"、我们公司购买7970 IC 、S/N 为"TRF 7970A TI 02K A7YJ G4"。
    您能不能帮助我检查上面提到的 IC 版本、它是否支持 SDM。 非常感谢。

    此致、


    DLP-7970ABPBoosterPack S/N:TRF 7970A TI 02K A7YJ G4

    地雷目标7970 IC S/N        : TRF 7970A TI 19K C41Q G4

            DLP-7970ABPBoosterPack                      地雷目标7970 IC

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    对"TRF796x_TRF7970X_MIFARE _12_2013 MSP430 Mifare 固件开发包"的访问不在我的控制之下、我无法绕过它。

    感谢您为记录固件移植所做的巨大努力、但我无法访问视频。 根据我的理解、列出的步骤看起来是合理的。

    我想知道为什么您修改了 UART 和波特率。 无论如何、我认为我不够专业、无法理解所有修改。

    我也不认为图中所示的两个 IC 有区别。 您的具有不同的生产日期代码。

    头脑风暴:是否可以选择分析 MIFARE 经典卡与 Android 手机或其他阅读器之间的射频信号(使用监听器天线)? 也许通过这种方式、您可以找到关键的区别。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您的回复。 我已将视频上传到 YouTube、应该可以了。 请记住将视频设置为720p。
    我更改 UART 设置、仅供我的软件显示消息。 不用在乎。
    在我查看了 TRF7970A 的技术文档列表后。 我发现 SDM 于2015年推出。
    这是否意味着7970 IC 在2015年之前不支持 SDM? 7970 IC 从2011年到2022年是否从未更新? 我认为答案是否定的
    因此、我想知道7970 IC 的制造日期以及更新版本之间的关系。

    旧版:TRF 7970A TI 02K A7YJ G4支持 SDM? 发射板于2013年推出。 这可能不是
    现在:TRF 7970A TI 19K C41Q G4支持 SDM? 这可能还可以。

    以上是我的意见。 我将在几天后尝试分析射频信号。

    此致、


    视频: www.youtube.com/watch

                技术文档列表                                 sloa 214.

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    TRF7970A 还没有更新。 零件名称末尾的"A"反映了版本。 因此、它仍然是第一个版本。 两台设备的版本相同,因此两台设备都应以相同的方式支持 SDM。 制造日期无关紧要。

    应用手册的日期"2015"仅意味着它是在2015年编写和发布的、与 SDM 功能的存在无关。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您的回复。 但这不是一个好消息。
    我本来打算在更改不同版本的 IC 后测试 SDM、或者等待我们的定制板完成。
    目前,我不知道 SDM 为什么不工作。 您是否观看过移植步骤的视频?
    也许我错过了一些事情。 即使它看起来工作正常。 或者我必须尝试更困难的 DM0。 非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    是的、我观看了视频、但分析和验证您修改的每个步骤需要一段时间。 我将告诉您任何反馈。 同时、我建议仔细检查 SPI 配置/速度。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    这是 sloa214的 SPI 配置检查的逻辑数据图。 作为您的参考。 谢谢。

    此致、

        5.11 SPI 比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken 您好、

    抱歉、我在 SPI 图中看不到任何问题。

    我恐怕我没有更多的想法需要进一步分析。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken Andreas、即使我没有得到0x0F、 也可以 知道您将 MOSI 引脚精确地设为低电平的确切位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    首先感谢您的回复。
    获取0x0F 的问题已解决。 首先、我想将示例"使用 TRF7970A 的特殊直接模式"与第11页相匹配。
    获取0x0F、使 Miso 引脚保持高电平。
    我认为从高电平开始的 MOSI 引脚是正确的。 但我发现 MOSI 引脚是从高电平还是从低电平开始。 两者都可以成功进入 SDM 模式。
    您可以在"4048.MIFARE Classic SDM_Auth.logicdata"中看到答案,它进入 SDM 模式两次。

    此致、
    Ken。

    e2e.ti.com/.../4048.MIFARE_5F00_Classic_5F00_SDM_5F00_Auth.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    4048.MIFARE_Classic_SDM_Auth.rar 如何打开此文件无法打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ken、这肯定会对您有所帮助。 我有一个查询(我使用 的是与 DLP7070APB 连接的两个 MSP430板)

    1) 1) 配置为 SDM 的控制器是否将检查身份验证或配置为 DM1将检查身份验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivraj、
    这是一个 RAR 文件。 您需要下载 RAR 以将其解压缩。
    和逻辑数据。 您可以使用下面的 saleae 逻辑将其打开。
    Ken。

    saleae 逻辑
    support.saleae.com/.../older-software-releases

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、
    在这种 MIFARE 情况下、SDM 用于发送数据、DM1用于接收数据。
    首先发送一段数据、然后根据接收到的数据发送新数据进行验证。
    进入 SDM 模式的区别仅在于位时钟引脚的信号、然后根据位时钟引脚的信号传输数据、然后进入 DM1模式接收数据、我的项目仅使用 SDM 模式传输数据、 但随后没有收到任何数据,SDM 模式的部分与成功的示例相同,因此我找不到问题点,以下项目供您参考,他至少得到了第一步认证的响应。
    Ken。

    堆栈溢出
    stackoverflow.com/.../trf7970-mifare-classic-authentication

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ken 的重播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ken、正如您建议的、我已经按照以下方式完成了、

    if (!flag)

    MIFARE SDM_Enter ();
    MIFARE SDM_Transmit (unsigned int*) data、4、1);  //发送虚拟数据
    MIFARE SDM_Exit ();

    McuDelayMillisecond(10);
    MIFARE DM1_Enter ();
    MIFARE DM1_REIVE(无符号 int*)data2,&size,&length, partity);//从 TX 端接收实际数据
    UartPutBuffer (data2、length);
    flag =!flag;

    我是否遗漏了任何东西? 因为我无法在 DM1中接收数据。

    ---------- 下面是我的 RX 端代码----------

    MIFARE SDM_Enter ();
    NFC_setMFCKey (u8DefaultKey、sizeof (u8DefaultKey));
    NFC_runMFCAuth ();
    MIFARE SDM_Transmit (unsigned int*) p、4、1);

    SDM_TXENABLE_ON;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、
    我在 DM1中也没有任何东西。 但我记得 SDM_Enter()之前有一个 SDM_CONFIG()。
    也许您应该尝试将 sloa214添加到您的硬件中、看看它是如何工作的。
    您可以看到上面的移植步骤或我在 YouTube 上制作的视频。
    Ken。

    www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过、但没有成功、 顺便说一下、非常感谢 Ken 的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    偶然、我在 TRF7970A 固件设计提示(修订版 a)。 请查看它是否对您有所帮助。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我很高兴听到您仍在研究这个主题。
    我将在移植示例中查看这些详细信息。

    谢谢、Andreas。

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一段时间以来没有反馈、因此我假设这种胎纹已解决、可以关闭。 关闭该线程后、您仍可以回复该线程、也可以创建新线程。

     此致、
    Andreas。