Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP, MSP430F2370, MSP-EXP430F5529LP, MSP430G2744
主题中讨论的其他器件:TRF7970A、 MSP430F2370、 MSP-EXP430F5529LP、 MSP430G2744
尊敬的 TI 工程师:
我已经学习了读取 Mifare 经典卡的 DM1和 DM0的 sloa214和 slos743m 项目。
我知道 SDM 和 DM1需要 I/O_2到 I/O_7 f 的引脚分配、另一个 DM0需要引脚分配 MOD 和 I/O_6。
在我看到 TRF7970 BoosterPack v4.7的引脚图后 、我的问题如下:
对于 SDM 和 DM1:未 将 I/O_3和 I/O_5从 TRF7970 IC 连接到外部, TRF7970 BoosterPack v4.7上是否有其他引脚?
对于 DM0:7970 IC 的引脚分配 MOD 未 连接到跳线1和跳线2 (共20个引脚),我想知道 DM0在我的情况下可用 吗?
谢谢!
image1:我的环境
Image2: TRF7970A 评估模块(EVM)的 sloa214引脚功能
Image3:TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚分配、似乎 I/O_3和 I/O_5未从 TRF7970 IC 连接到外部。
图像4:TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚分配、与问题2相关。
Image5:DLP-7970ABP BoosterPack 用户指南,电路板似乎可以进入 DM1和 DM0,如何?
参考文献:
1.DLP-7970ABPBoosterPack 用户指南 http://www.dlpdesign.com/dlp-7970abp-ds-v11.pdf
2.TRF7970 BoosterPack v4.7 Launchpad 引脚排列 https://www.dlpdesign.com/bpd/7970ABPv47.pdf