This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:Tsu、SO 定义

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1044763/trf7960a-tsu-so-definition

器件型号:TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7970ATRF7960

大家好、

 

TRF7960A 的数据表指出、Tsu、SO 从 MISO 变化变为 DCLK 上升、如下所示。 这是误导性下降沿吗? 第一个位也很短。

TRF7970A 的数据表指定了一个下降边沿。

 

< TRF7960A 的数据表:SLOS732G >

 

 

< TRF7970A 的数据表:SLOS743M >

 

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    TRF7960和 TRF7970之间的 SPI 处理是不同的。 请参阅以下文档:

    常见问题解答第4.1章  https://www.ti.com/lit/sloa248

     和 https://www.ti.com/lit/sloa140

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    感谢您的回复。

    好的。 您认为 TRF7960A:SLOS732G 数据表中的 Tsu、SO 时序是正确的。 对吧?

    在图6-17中、B7位似乎非常短。 TRF7960A 数据表中的具有从器件选择时序的 SPI:如 上所示的 SLOS732G。 它们不是一个数据时钟。

    让我确认 它实际上是 https://www.ti.com/lit/sloa140中 的一个数据时钟周期、您在下面提到过这一点吗?

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    详细检查 TRF7960A 数据表的图6-17后、我发现该图不正确。 它还在读取模式说明中指出了错误的 MOSI、而不是 MISO。

    请使用正确的文档 sloa140。

    MISO 线路上的数据输出将在读取模式下的上升时钟边沿上激活、而数据将在下降时钟边沿上获取。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

     Tsu 的定义是什么?   

    我想确认数据表中的以下参数时序定义。  sloa140中没有这样的信息。   规格适用于哪条边沿?

    Tsu、SO MISO 输入数据建立时间
    THD、因此 MISO 输入数据保持时间
    tVALID、因此 MISO 输出数据有效

    谢谢、此致、

      Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    让我们看看在考虑一般功能时是否会闭上一个。 主器件希望从从器件读取数据。 主器件将时钟发送到从器件、而从器件在时钟的上升沿更改输出数据、这需要指定的时间 tVALID、那么。 然后、在下降沿、从器件无需执行任何操作、但主器件必须验证 MISO 线路上的数据。

    当使用建议的2MHz 时钟时、从器件将在 MISO 线路上的最大值之后发送有效数据 75ns、250ns 后会出现下一个下降沿、因此主器件的设置时间为175ns。 下一个上升沿发生在250ns 之后。 然后、从器件将再次更改 MISO 线路。 这为主器件提供了250ns + tVALID 的保持时间、因此最小值为250ns + 30ns = 280ns。

    从我的角度来看、从器件侧为 MISO 线路指定设置或保持时间毫无意义。 这是针对主器件而非从器件的规格。

    您能否解释一下此参数为何对您至关重要。

     此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

    我知道该规格适用于主器件。  所以客户需要 Tsu、MISO 和 THD 等方面的优势。

    我想确认 MISO 行为与 SCLK 之间的关系。

    我很困惑,如果是 CKPH-0, CLPL-0, MSP430需要 TRF7960A 数据表中的 SPI 时序:SLOS732G。  对吧?

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    TRF79xx SPI 读取的时序图指定了一个对输出没有意义的建立和保持时间。 在这种情况下、唯一相关的时序参数是 tVALID 时间、它定义了从上升时钟边沿到 SOMI 线稳定的延迟。 MCU (主器件)将在时钟的下降沿验证 SOMI 线上的数据。 最大时钟速度取决于 TRF 的输出延迟以及 MCU 的设置和保持时间要求。

        应从 TRF 数据表中删除 Tsu、SO 和 THD 的规格、因此对于 SPI 读取、应删除该规格。

    此致、

    Helfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helfried、

     

    感谢您提供摘要。 我明白了。

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis