主题中讨论的其他器件: CC2530
第二,第三,第四,挑战 导致"平均"能量超过规定阈值的谐波。 峰值低于峰值阈值、但会导致平均值超出容限。 没有需要重新设计的屏蔽层。
希望了解 CC2592之后涉及滤波器"调优"的选项、该选项可能会将部分能量降低到10GHz。 我的分析器仅输出3GHz、但我们的测试实验室发现谐波输出10GHz。 对于那些在改进这些电感器和电容器及其输入方面经历的人来说、他们是非常感激的。
Jim S.

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第二,第三,第四,挑战 导致"平均"能量超过规定阈值的谐波。 峰值低于峰值阈值、但会导致平均值超出容限。 没有需要重新设计的屏蔽层。
希望了解 CC2592之后涉及滤波器"调优"的选项、该选项可能会将部分能量降低到10GHz。 我的分析器仅输出3GHz、但我们的测试实验室发现谐波输出10GHz。 对于那些在改进这些电感器和电容器及其输入方面经历的人来说、他们是非常感激的。
Jim S.

您好!
恐怕改进滤波器组件是一个迭代过程、需要大量的实验工作。 我们始终建议使用 CC2592进行屏蔽。
您将此器件与哪个器件配合使用?
我们在 以下位置提供了经 FCC 批准的参考设计:www.ti.com/.../CC2538-CC2592EMK
此致
@-感谢您的建议。 CC2932 + CC2530组合似乎有一些参考设计。
1) CC2592 2.4GHz 范围扩展器数据表(TI.com) -第9页
2) CC2530_CC2592:Page1 (TI.com)
3) CC2592评估模块 -第5页
该团队非常密切地关注参考#2中的设计。 电流尝试"调优" L 和 C 值的网络只能带来微不足道的好处、就像降低功率级别一样、因为基波也会降低一点。
由于您建议减少 L5-C26组合、使我们更接近#3基准(评估模块)、我尝试了与此设计一致的值:1.8nH 和0.1pF。 这确实减少了谐波、但也减少了基波、这与如上所述关闭电源非常相似。 我还对 C23进行了调整、结果类似。 迄今为止、我尚未调整 C27。
此外、我已经尝试在天线之前添加额外的 LC 阻抗匹配对、但这实际上并没有带来任何好处。 其他对电路进行调优的尝试也尝试通过调整 LC 值来调整网络的截止频率、但我的结论与上述相同-我也可能 只是关闭电源。
寻找解决方案的过程仍在继续。 如果您有其他建议、请告诉我。 调整偏置滤波器电路是否是另一个考虑调整的地方? 我看到这两个参考设计的 L3值为15nH 或4.7nH。
谢谢!