This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:EMC 测试和谐波

Guru**** 2510815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1021124/cc2592-emc-testing-and-harmonics

器件型号:CC2592
主题中讨论的其他器件: CC2530

第二,第三,第四,挑战 导致"平均"能量超过规定阈值的谐波。  峰值低于峰值阈值、但会导致平均值超出容限。  没有需要重新设计的屏蔽层。

希望了解 CC2592之后涉及滤波器"调优"的选项、该选项可能会将部分能量降低到10GHz。  我的分析器仅输出3GHz、但我们的测试实验室发现谐波输出10GHz。  对于那些在改进这些电感器和电容器及其输入方面经历的人来说、他们是非常感激的。

Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕改进滤波器组件是一个迭代过程、需要大量的实验工作。 我们始终建议使用 CC2592进行屏蔽。

    您将此器件与哪个器件配合使用?

    我们在 以下位置提供了经 FCC 批准的参考设计:www.ti.com/.../CC2538-CC2592EMK

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用的是 CC2530。  我们准备好进入实验室工作、并可以访问具有更宽带宽的分析仪。  只需寻求有关哪些无源组件开始变弱的建议?  另一篇文章提到移除 C27和 C27 (使用零欧姆电阻器?) 可能是一个起点。  由于电容器/电感器数量相同、因此有许多选项需要改变。  我们试图缩小选择范围。  谢谢你。

    Jim S、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先降低 L5-C26组合、然后降低 C23。

    C27主要是一个直流块。 您可以将其设置为12pF。

    最好设置前端滤波器的仿真。 这将使您能够在开始调整时查看滤波器响应的趋势。

    注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在处理。  还有更多要关注的...谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @-感谢您的建议。  CC2932 + CC2530组合似乎有一些参考设计。

    1) CC2592 2.4GHz 范围扩展器数据表(TI.com) -第9页

    2) CC2530_CC2592:Page1 (TI.com) 

    3) CC2592评估模块 -第5页

    该团队非常密切地关注参考#2中的设计。  电流尝试"调优" L 和 C 值的网络只能带来微不足道的好处、就像降低功率级别一样、因为基波也会降低一点。   

    由于您建议减少 L5-C26组合、使我们更接近#3基准(评估模块)、我尝试了与此设计一致的值:1.8nH 和0.1pF。  这确实减少了谐波、但也减少了基波、这与如上所述关闭电源非常相似。   我还对 C23进行了调整、结果类似。  迄今为止、我尚未调整 C27。

    此外、我已经尝试在天线之前添加额外的 LC 阻抗匹配对、但这实际上并没有带来任何好处。  其他对电路进行调优的尝试也尝试通过调整 LC 值来调整网络的截止频率、但我的结论与上述相同-我也可能 只是关闭电源。  

    寻找解决方案的过程仍在继续。  如果您有其他建议、请告诉我。  调整偏置滤波器电路是否是另一个考虑调整的地方?  我看到这两个参考设计的 L3值为15nH 或4.7nH。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了实现稳定性、添加了15nH 电感器。

    我将关闭此线程、因为它是通过 内部通信处理的。

    此致