This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8530:发生了使用 PurePath 无线命令器错误。 请解决该问题。

Guru**** 2390995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/960748/cc8530-using-purepath-wireless-commander-error-occurred-please-solve-the-problem

器件型号:

使用 PurePath 无线命令器进行的 RX 测试显示错误。 将问题作为图像文件附加到 Upnida。 如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原始帖子中的图像未附加。 是否可以尝试使用"插入/编辑媒体"按钮再次发布图像?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      [引用 user="ym Kim "]

    器件型号: CC8530

    使用 PurePath 无线命令器进行的 RX 测试显示错误。 将问题作为图像文件附加到 Upnida。 如何解决问题?

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 PurePath Commander 帮助文档中:

    简单射频测试

    使用连续或调制信号执行射频测试。 频率、TX 功率、样本数和 RSSI 阈值是可配置的。 接收器测量 RSSI 值。 显示的 RSSI 值是删除5个最低采样和5个最高采样后的平均值。 如果平均值高于指定的 RSSI 阈值、则测试通过。

    射频测试有三种运行方式:

      • 完全自动(配置文件 prod_test_simplerf_auto.ppwptc 中的示例。 此测试假设系统中存在测试仪。
      • 仅 TX (配置文件  prod_test_simplerf_tx.pwptc。 此测试不需要测试仪。 结果可通过频谱分析仪或 RxTx 面板进行验证。 操作员需要确认通过/失败。
      • 仅接收(配置文件  prod_test_simplerf_rx.pwptc。 此测试不需要测试仪。 激励信号可能由信号发生器或其他射频器件提供。 也可以使用 RxTx-Panel。

    我用黑体字标出了您的测试的相关要点。 您如何为设备提供激励?