请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: 使用 PurePath 无线命令器进行的 RX 测试显示错误。 将问题作为图像文件附加到 Upnida。 如何解决问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从 PurePath Commander 帮助文档中:
使用连续或调制信号执行射频测试。 频率、TX 功率、样本数和 RSSI 阈值是可配置的。 接收器测量 RSSI 值。 显示的 RSSI 值是删除5个最低采样和5个最高采样后的平均值。 如果平均值高于指定的 RSSI 阈值、则测试通过。
射频测试有三种运行方式:
我用黑体字标出了您的测试的相关要点。 您如何为设备提供激励?