This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430F5978:在频带外发射

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, RF430F5978

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/767297/rf430f5978-transmitting-outside-of-frequency-band

器件型号:RF430F5978
主题中讨论的其他器件:CC1101

*编辑:此问题与 RF430F5978*内的 CC1101有关

大家好、

我的客户报告了他们的一个系统的问题、该系统已投入生产了一段时间:

低于1GHz 无线电、CC1101、将以恶意频率发射。  这是过去6个月的一个问题。  旧产品没有此问题。  我从早期产品中查看了496个系统、没有任何 CC1101问题。  但现在、我们的故障率约为5.6%。  随附的两个视频最好地显示了问题。  这些视频是使用特殊的非生产固件制作的、该固件可在 200KHz 通道中扫描903MHz 至926.8MHz 的整个频率范围。  InBandTX 文件是从已知良好的系统生成的。  OutofBandTX 文件是在系统出现故障时生成的。  当传输频率扫描到范围的最高端时、突然出现传输尖峰。  

我们的普通产品使用120个通道中的50个跳频表。  最高6个频率、922.8、923.0、924.6、926.4、 926.6和926.8 MHz、将以大约927.6、930.5、932.6和934.8 MHz 的交替频率传输。


我很乐意与客户合作并提供上述视频文件。

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    请提供视频。 寄存器设置也很有用。 需要特别注意的是寄存器 TEST0和 FSCAL2。 它们分别应为0x9和0x2A。

    有关它们如何进行 VCO 校准的几个字也很重要。 它们是否会预先校准不同的通道并将校准值存储在查找表中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sverre、您好!

    客户告知我:

     FSCAL2=0x2A

    TEST0=0x09

    我们不会预先校准不同的通道。 我们有 MCSM0.FS_AUTOSAL=1。 我们将通道更改为空闲状态、然后启用 TX、以便每次自动完成校准

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    自 CC1101首次发布以来、我一直为其提供支持、但我似乎不能想起类似的问题。 对于较高频率的通道、PLL 失锁。 您已确认 FSCAL2和 TEST0正确无误、客户正在使用自动校准。 不过、请提供寄存器设置的完整列表。 此外、如果在进入 RX 之前完成自动校准、它们是否会遇到相同的问题? 对于该测试、他们可能更容易仅使用其中一个在 TX 中失败的通道、并在校准完成后读取 FSCAL1。 如果 PLL 读取的是0x3F 以外的任何值、那么 PLL 处于锁定状态。
    从空闲状态到 TX 状态时、电源线上是否有明显的压降? CC1101能够很好地抵御压降、因此高达1V 的压降是可以的。
    我们还可以查看原理图和 PCB 布局。 如果您不想在此处分享、只需将其直接发送给我。 PCB 设计应作为光绘文件提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sverre、您好!

    感谢您的深入了解。

    我已将此主题移至合适的团队、以供他们查看。

    此致、
    ~John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们收到的 Excel 表格表明、输出频率高于频带最高端的编程频率。 我没有看到视频、但是否可以看到一些与 Excel 工作表中列出的故障频率相对应的频谱图? 在本例中、我假设 VCO 已锁定、但我想进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未收到过图、这张图的状态是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户提供了以下故障频率之一的频谱图:

    此致、

    ~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭这里的线程、因为此时它是脱机处理的。