主题中讨论的其他器件:CC1101、
*编辑:此问题与 RF430F5978*内的 CC1101有关
大家好、
我的客户报告了他们的一个系统的问题、该系统已投入生产了一段时间:
低于1GHz 无线电、CC1101、将以恶意频率发射。 这是过去6个月的一个问题。 旧产品没有此问题。 我从早期产品中查看了496个系统、没有任何 CC1101问题。 但现在、我们的故障率约为5.6%。 随附的两个视频最好地显示了问题。 这些视频是使用特殊的非生产固件制作的、该固件可在 200KHz 通道中扫描903MHz 至926.8MHz 的整个频率范围。 InBandTX 文件是从已知良好的系统生成的。 OutofBandTX 文件是在系统出现故障时生成的。 当传输频率扫描到范围的最高端时、突然出现传输尖峰。
我们的普通产品使用120个通道中的50个跳频表。 最高6个频率、922.8、923.0、924.6、926.4、 926.6和926.8 MHz、将以大约927.6、930.5、932.6和934.8 MHz 的交替频率传输。
我很乐意与客户合作并提供上述视频文件。
此致、
~John